This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADS8688菊花链问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587083/ads8688-ads8688-daisy-chain-question

部件号:ADS8688

你(们)好

我想签入一个2菊花链式ADS8688,是否仍可以选择要读取的通道,或者我必须读回整个链?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当您在所选信道上进行自动信道序列或手动信道选择的转换(由SDI上的数据决定)时,ADC将输出所选信道的转换数据。 如果您的菊花链连接方式如下图1所示,则将选择不同ADC上的相同信道,最终ADC的SDO (SDON)将为不同ADC上的选定信道逐个输出所有转换数据。 您现在不能更改频道,因为在转换前已在SDI上选择了频道。 我希望这回答了你的问题。 谢谢。

    此致

    戴尔·李