This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8862:采样不足应用所需的SAR

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8862, ADS8881, ADS7056, ADS7853, ADS7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587264/ads8862-sar-needed-for-undersampling-application

部件号:ADS8862
线程中讨论的其他部件: ADS8881ADS7056ADS7853ADS7042

我们遇到了频谱分析问题,需要分析490 kHz至520 kHz范围内的信号。  

信号将在采样前进行带通滤波,因此采样不足的方法是可行的。

为了最小化信号链硬件并最大化动态范围,我想在这个问题上使用~16b SAR转换器,然后在数据流上执行FFT (这是简化的说明)。

请推荐几个SAR转换器,并提供适当的样品和保持时间,以便在此处工作。  显然,Nyquist区域有多种,因此需要考虑一些权衡。

我认为像ADS8862这样的器件可以正常工作,但我要查找的与采样孔径时间相关的常用规格未列出。  

列出了540 ns的"采集时间",但我不确定这是否具有相同的含义。 请澄清。

"孔径延迟"为4 ns;如果这是采样/保持时间,这将很好。

如果您对设备有其他建议,请告知我们。

谢谢,Best,S. Dunbar,AFA Colorado

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    SAR转换器的采集时间是采样和保持电容器连接到外部电路的时间段,在此时间段内ADC内部采样电容器向外部电压充电。  在采集周期结束时,采样和保持电容器将从外部电路断开,并连接到内部ADC电路。  在ADS8862上,信号采样发生在 CONVST信号的上升沿,采集周期结束,转换周期开始。 默认情况下,设备处于采集模式,直到触发转换(CONVST上升沿) ,将设备置于转换模式。  转换周期最长为930ns。   转换时间过后,设备会立即返回采集模式。  请参阅以下内容:

     

    孔径延迟是CONVST脉冲(在ADS8862,CONVST上升沿上)与采样保持与信号采样或捕获的外部电路断开的实际时间之间的延迟。

    ADS8862器件基于ADS8881 (18-B)高精度内核。 这些器件的体系结构在转换过程中实施内部纠错,以实现高精度/高分辨率结果,并用于对频率低于Nyquist的信号进行采样。

    诸如ADS7042 (12-B),ADS7056 (14-B),ADS7853 (双同步采样14-B)之类的器件使用可用于采样不足应用的传统SAR ADC架构。

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    谢谢,此致,

    Luis Choye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我现在在这个计时图中看到了样本是如何交错排列的。  我们将了解其中一些其他部分。  

    再次感谢,Best,Steve