This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:用于监护LEAD-1,LEAD-2,LEAD-3 ECG信号的输入多路复用器配置

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292ECG-FE, TXB0108, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586011/ads1292r-input-multiplexer-configuration-for-monitoring-the-lead-1-lead-2-lead-3-ecg-signals

部件号:ADS1292R
主题中讨论的其他部件: ADS1292ECG-FETXB0108ADS1293

大家好,我 正在使用ECG传感器模块 ADS1292R分路板

我在通道1上获得呼吸信号,而从通道2获得ECG信号,这很好  

现在

1.如何   从ads1292r传感器生成LEAD-1 (LA - RA),LEAD-2 (RA - RL),LEAD-3 (LA - RL)心电图信号

我对配置输入多路复用器有点困惑,

任何人都能清楚地告诉我如何配置相应的寄存器以获得导联电压  和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vinod,

    您是否已阅读ADS1292ECG-FE EVM用户指南? 查看6.2 第2节“导联导出”。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我已经浏览了ADS1x9xECG-FE用户指南,它显示了如何选择不同的导联来监护ECG信号  

    它是一个GUI互相位,我不使用 ADS1x9xECG EVM板,  

    我购买了不同的主板    

    此分路板具有ADS1292R IC和其它TI控制器IC ( YE085CKG4CYNN ) ,可提供SPI互相位  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vinod,

    我不熟悉这块硬件。  该主板上的另一个TI控制器实际上是一个TXB0108 8位双向电平转换器。  我没有工具来查看他们的原理图,但它看起来像是CH1专用于呼吸测量,所以您可能有点难获得所需的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我得到了,我得到的板只提供了一个导联电压
    如果我想获得6通道ECG,我必须获得一个ads1293 IC,或者我必须购买ads1292r EVM
    谢谢你