This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5688:正弦/余弦波输出

Guru**** 2914840 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5688, AFE7070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586867/dac5688-sine-cosine-wave-out

部件号:DAC5688
主题中讨论的其他部件: AFE7070

您好,

我想问你一个基本问题如下。

问:DAC5688是否可以在无输入数据的情况下生成/输出单弦波/余弦波?

   也就是说 ,我们可以将DAC5688用作"DDS"设备吗?

   AFE7070怎么样?

   我的客户正在使用AD9951,客户一直在寻找 16位的类似设备来代替AD9951。  

感谢您的支持。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takumi:

    是DAC5688可以输出CW信号,但没有输入信号。

    AFE7070将需要输入数据,但在单词后,您可以使用NCO移动它。

    此致,
    Neeraj Gill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takumi:

    让我们回顾一下我对AFE7070的看法。 实际上,您可以在没有输入数据的情况下使用AFE7070,但您需要为模拟正交调制器提供LO。

    此致,

    Neeraj Gill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj-San,您好!

    非常感谢你的回答和善意!

    我明白了。

    此致,