This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800RFRB:ADC12D1800RFRB电源部分故障

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587301/adc12d1800rfrb-adc12d1800rfrb-power-section-fail

部件号:ADC12D1800RFRB

你好。

我曾使用Wavevision 5从ADC12D1800RFRB获取我去年购买的,但我一直在获取FS/4信号,我不想这样做。 我试图避免应用中的这种噪声频率,并在Desi端口插入了DCLK信号(其测量值在频谱分析仪中为-23 dBm), 我认为它可以解决我的问题,因为我可以将输入用作I - Q信号,而忘记FS/4信号噪声(900 MHz)。
然后,当我使用具有此配置的主板时,电源部分过热,我的ADC_POWER LED无法正常工作。 因此,我断开了所有信号并关闭了主板电源,但当我再次打开时,我的系统无法继续工作,Wavevision 5被阻止。 我想知道我是否可以重置我的电源部分或测试某些针脚(在稳压器或集成电路中)的电压以查找我的错误。 我正在使用ADC12D1800RFRB板。

我希望有任何答案。

Omar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Omar

    我预计ADC电源电路的一部分或ADCD1800RF设备本身已损坏。

    如果从跳线J22 (靠近U17)上卸下短路插孔,则ADC将与1.9V电源隔离。 在主板通电且电源开关打开的情况下,测量J22引脚1。 电压应约为1.9V。 如果不再为1.9V,则还要检查U17引脚2处的电压。 该电压应为2.4V。 根据不再正确的电压,U17或U16可能会损坏。

    如果两个电压都正常,则更换J22处的短路插孔,并测量L14 (靠近J22)处的电压。 如果这不再是1.9V,则ADC所消耗的电流将超过其应有的电流,并且很可能损坏。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Jim。

    我测量的是J22引脚,其电压为2.39 V  

    对于U17,我发现以下措施:

    引脚1:4.94 V

    引脚2:2.39 V

    引脚3 (GND): 0 V

    引脚4:2.39 V

    引脚5:0.62 V

    引脚L14处显示0.45 V的测量值

    我将等待您的反馈。 但是,我认为U17已损坏,但我需要您的确认,如果您能为我找到解决方案以继续工作,我也需要您的确认。 如果需要,我有Wavevision日志文件中的BugReport。 我不知道这会不会有什么帮助。

    此致,

    Omar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Omar

    听起来U17已损坏。 如果对ADC (U1)施加2.39V电压,则也可能会损坏。

    请参阅TI商店使用条款以及退货和退款信息:

    http://www.ti.com/corp/docs/legal/termsofuse_store.shtml

    http://www.ti.com/lsds/ti/store/faq-returns-and-refunds.page

    如果您的主板在保修期外,您可以购买更换EVM或更换损坏的组件。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Jim。
    虽然它们对我来说是坏消息,但我很感谢您的帮助。

    明天早上,我将在我的大学的进口部门办公室工作,我将查看该主板是否在保修期内。 另一方面,我认为我可以更改U17,但如果您有一些更改U1的建议,我会很关心。

    此致,

    Omar。