This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:ADS52J90EVM

Guru**** 2811685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586768/ads52j90-ads52j90evm

部件号:ADS52J90
您好,
我目前正在测试ADS52J90 EVM,我意识到在数据表中,模拟输入信号的范围建议为0-70 MHz。
不知为什么,我不知道这一点(数据表中仅提及一次)。
我的信号最高可达~180 MHz (本来希望在采样时执行,因为我的信号是窄带)。  
我真的很想得到您的帮助,并知道我有哪些选择。
数据表中显示性能将在70 MHz以上降级。 请您向我提供70 MHz以上信号的任何特征参数图吗? 或者给我一个低通滤波器的波块,信号将通过该波块。 我非常感谢您的快速响应。
谢谢!
Gerard  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerard,

    ADS52J90的输入信号路径设计用于数据表第9页中70MHz的最大输入频率,因为其输入电路是在考虑低功耗应用的情况下设计的。 遗憾的是,我们没有数据显示设备如何响应高于70MHz的频率。

    数据表中的图54显示了我们拥有的高频设备性能数据。

    我必须与设备设计人员讨论的一种可能性是8通道模式与16通道模式下的高频性能。 您的具体应用是什么?

    此致,

    奥卢