This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411Q1EVM:EVM工作问题。

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587239/pga411q1evm-evm-working-issue

部件号:PGA411Q1EVM
在“线程”中讨论的其它部件:PGA411-Q1

大家好,

一位教授问:

"我们试图增加励磁机放大器的输出电压,在某个时刻PGA411-Q1停止通信,但我们仍然可以连接到评估模块,但不能连接到PGA411-Q1。 因此我们购买了新的PGA411-Q1并更换了旧的PGA411-Q1。 现在,当为PGA411-Q1 EVM施加5V电压时,它会消耗大约900 mA,并且PGA411-Q1立即变得非常热。 我担心,新的PGA411-Q1现在也被打破了。 我不知道我们是在焊接过程中销毁了新的PGA411-Q1,还是PGA411-Q1 EVM存在导致IC销毁的问题。

因此,我们应该购买新的PGA411-Q1并尝试再次更换它,还是应该购买新的PGA411-Q1 EVM? 如何检测PGA411-Q1 EVM是否损坏?

有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢你。

Kaushuh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaushuh,

    在增加励磁机放大器输出电压振幅时,您是否连接了负载? 您是否按住FAULTRES针脚以忽略故障?

    听起来似乎新的PGA411安装不正确,现在可能是由于高电流消耗而损坏了IC和/或EVM。 您是否已目视检查过PGA411周围的电路板和引脚,以查看在焊接过程中可能损坏了什么?

    谢谢!

    -Clancy