This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 常见问题- AFE5801 / AFE5804 / AFE5805 / AFE5808A / AFE5809 / AFE5812 / AFE5816 / AFE58JD16 / AFE58JD18 / AFE5851 / ADS52J90 / ADS5292/ADS5294 /5294 / ADS5295

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TX517, AFE5809, ADS52J90, AFE5801EVM, AFE5801, AFE58JD16, AFE5816, AFE5851, ADS5294, TX810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/587094/faqs---afe5801-afe5804-afe5805-afe5807-afe5808a-afe5809-afe5812-afe5816-afe5818-afe58jd16-afe58jd18-afe5851-ads52j90-ads5292-ads5294-ads5295

线程中讨论的其他部件:TX517AFE5809TSW1400EVMADS52J90AFE5801EVMAFE5801AFE58JD16AFE5816AFE5851ADS5294TX810

 

  • 如何根据TI的超声波产品组合创建超声波系统?

信号链为TX517 ->换能器-> AFE58xx -> TSW1400。

https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/40.1398万

 

  • 为了支持声纳应用,在AFE5809中,标准超声设置中要进行哪些修改?

LNA的直流偏移校正电路包含一个HPF,其角频率由CBYPASS设置,必须更改为1uF,以防止信号<100kHz的输入信号衰减。

http://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/54.9672万

http://www.ti.com/lit/ug/tidu702/tidu702.pdf

 

  • 建议使用可与TI超声波设备配合使用的超声传感器。

美国声技术公司的Gemetal医用换能器。

Vermon Transducer Company for Europe。

https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/47.9471万

 

 

  • FPGA固件/源代码是否可用于TSW14xx主板?

TSW1400EVM的FPGA固件源代码可从位于www.ti.com的TSW1400EVM产品文件夹中访问。

http://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/30.6368万

http://www.ti.com/tool/TSW1400EVM

 

  • 将ADS529xEVM,AFE58xxEVM与任何FPGA板配合使用的推荐准则是什么?

http://www.ti.com/tool/TIDA-0.0069万

https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/43.3667万

https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/40.8789万

以下是一些帮助在接收器端反序列化串行LVDS数据的资源。

http://www.ti.com/lit/an/sbaa205/sbaa205.pdf

https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/hb/stratix-iv/stx4_siv5.1008万.pdf

 

  • 请提供有关HSMC (Altera)和FMC (Xilinx)适配器与TI串行LVDS连接器接口的详细信息

以下TI适配器可与我们的串行LVDS AFExx和ADSxxxx器件配合使用,以与Altera和Xilinx FPGA板接口。

http://www.ti.com/tool/HSMC-ADC-BRIDGE?keyMatch=hsmc-adc-bridge&tisearch=Search-EN-Everything

http://www.ti.com/tool/FMC-ADC-ADAPTER?keyMatch=fmc-adc-adapter&tisearch=Search-EN-Everything

 

 

  • 如何访问AFE5809中滤波系数的系数存储器?

 对于系数存储器存取,SPI写入不同于24位的标准SPI写入。 它将是120位的单个SPI周期访问(8位地址,后跟112位数据,MSB优先),在整个写入时间内SEN信号应较低。

http://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/56.6349万

 

  • 如何在AFE5809中启动时加载保存的设置? 关闭电源后,配置文件RAM是否会保持配置值?

用户定义的设备设置不能用于在启动时配置AFE5809,但可以使用GUI的“record命令”和“save命令”功能将特定的配置步骤保存在CMD文件中。

http://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/56.4931万

 

  • 如何终止ADS52J90中的SYSREF_SERDES信号?

SYNC和SYSREF引脚端接最近更新到以下体系结构,以减少故障和假触发。

https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/58.5265万

 

  • 我们应该如何处理未使用的JESD CML输出引脚,CLK_1X,CLK_16X输入引脚?

未使用的JESD CML引脚,CLK_1X,CLK_16X,NC引脚可以保持浮动。

http://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/55.0784万

http://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/54.7048万

  • 我们是否应该购买插入器卡以连接到AFE5801EVM和TSW1400板?

AFE5801 EVM随附用于TSW1400EVM的适配器卡。  它不需要单独订购。

https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/50.3459万

https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/52.1907万

 

  • 提供有关TX517 EVM电源及其功能的详细信息。

TX517 EVM需要所有11个电源,其功能列在数据表引脚说明部分。

https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/53.5845万

 

  • 真正的数字TGC设备(例如 AFE58JD16),具有信道增益与SPI控制TGC器件之间变化的准确计时。

通过SPI对TGC进行数字控制,用于固定衰减/测试。 模拟控制TGC是分段线性的,但可以使用AFE5801,AFE5851,AFE5816,AFE58JD16设备上的编程设置来指定均匀和非均匀时间增益控制的计时。

https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/53.1483万

 

  • 有关ADS52xx和AFE58xx器件LVDS位和帧时钟的详细信息。

LVDS位时钟和帧时钟根据小数因子向下调整。

LVDS位时钟频率(LCLK)取决于采样率和线缆接口类型(1线或2线)。 采样率是输入时钟频率和小数因子的系数。

https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/55.4036万

 

  • 有关保存数据和触发TSW14xx连续捕获的详细信息。

可以在以下位置访问TSW14xx临时时间域数据:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\ADC temp.bin

https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/52.3174万

https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/52.5012万

 

  • 差动输入电压摆动与单端信号峰值电压。

https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/54.1845万

https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/49.4203万

 

 

  • ADS52J90的输入参考时钟抖动要求是什么?

设备可接受时钟源的1PS典型抖动。

http://www.ti.com/lit/an/slyt075/slyt075.pdf

 

  • 如何选择用于AFE5809GUI和AFE5812GUI的模拟ADC输入(与测试模式相反)的选项?

测试模式“无”表示模拟信号输入,而不是斜波,正弦等模式。

 

  • 为什么要隔离模拟和数字电源?

理想情况下,这些电源保持独立,以降低从数字域到模拟域的交叉耦合风险。  但是,在 与中央电源连接之前,如果在每个电源DUT引脚附近提供良好的电源滤波,则可以执行此操作

https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/44.7944万

 

 

  • 当AFE输入与直流耦合时,如何使其偏置?

我们不能从外部偏置我们的ADC输入,因为它们已经从内部偏置到特定电压。

https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/43.8972万

 

 

  • 每个AFE通道的最大孔径延迟是多少及其影响因素?

典型的孔径延迟在相应的设备数据表中指定。 它具有数字(通道之间的时钟偏差,批次之间的设备差异)和模拟影响因素(传播延迟中的内部HP,LP滤波器差异)。

https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/44.204万

 

  • 请提供有关ADS5294中2线模式的详细信息。

ADS5294是一款8模通道器件,因此模拟输入只有8 SMA。  它是数字输出,可在1线或2线模式下使用。  在1线模式中,有8个LVDS差分对对应于8个模拟输入。  在2线模式中,有16个LVDS差动对,每个模拟输入获得2路输出。

https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/42.6573万

 

 

  • 是否可以使用LabVIEW将AFE5801连接到PC并控制设置?

AFE5801的输出为0.5Gbps或更高的串行LVDS。  您必须找到一个能够快速采集数据的PC接口。

https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/41.8052万

 

  • 超声的T/R开关

https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/39.4416万

TX810是我们的医疗超声团队针对此类应用提供的唯一解决方案。 它是我们唯一的T/R交换机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Praveen:

    感谢您发布此信息。

    此致,
    奥卢