This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:进入和退出待机模式的时间

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69, ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/586869/ads42jb69-time-to-enter-and-exit-standby-mode

部件号:ADS42JB69
主题中讨论的其他部件: ADC32RF80

你好

ADS42JB69支持:

- PDN:断电

-待机:待机

此部件的数据表显示,从PDN唤醒速度较慢,从STBY唤醒速度较快。 但是,它没有指定这些操作的实际时间。

1)进入PDN模式需要多长时间?

2)进入STBY (待机)模式需要多长时间?

3)从PDN模式唤醒需要多长时间?

4)从STBY (待机)模式唤醒需要多长时间?

我们还在设计中使用ADC32RF80。 此设备还支持PDN。 同样,数据表未指定进入PDN或从PDN唤醒所需的实际时间。

5)在ADC32RF80上输入PDN需要多长时间?

6) ADC32RF80从PDN唤醒需要多长时间?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin,

    我们正在研究这一问题。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin,

    1)进入PDN模式需要多长时间?

    立即。 完成使用引脚(PDN_GBL)时,它仅为100ns;使用SPI时,它在SCLK的第16个上升边缘(活动边缘)后立即生效。

    2)进入STBY (待机)模式需要多长时间?

    立即。 完成使用引脚(STBY)时,它仅为100ns;使用SPI时,它在SCLK的第16个上升边缘(活动边缘)后立即生效。

    3)从PDN模式唤醒需要多长时间?

    4)从STBY (待机)模式唤醒需要多长时间?

    请参阅数据表摘录,从全球断电和待机状态唤醒分别需要250US和50us:

     

    我们还在设计中使用ADC32RF80。 此设备还支持PDN。 同样,数据表未指定进入PDN或从PDN唤醒所需的实际时间。

    5)在ADC32RF80上输入PDN需要多长时间?

    立即进入断电模式–如回答1)和2)。 要唤醒,请参阅数据表中的计时特性表:

     

    6) ADC32RF80从PDN唤醒需要多长时间?

    未定性。 我们将在数据可用时通知您(从现在起2个月内)。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 将等待ADC32RF80完成表征。