This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14X250EVM:时钟输入是否可以使用比用户指南中显示的低频率信号?

Guru**** 2925180 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC14X250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602418/adc14x250evm-can-i-use-lower-frequency-signal-for-the-clock-input-than-presented-in-the-user-s-guide

部件号:ADC14X250EVM
主题中讨论的其他部件:ADC14X250

各位专家,您好。

用户指南(SLAU625–2015年11月)介绍了将 时钟输入信号发生器设置为250 MHz并将其用作ADC14X250的CLK输入,但遗憾的是,我只能使用50 MHz信号发生器。

那么我可以为ADC使用50 MHz时钟输入信号吗?

提前感谢您! :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,谁也不知道呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Huioon, 数据表中指定的最小时钟频率是50MSPS的工作频率。   设备的操作或性能不能保证在低于此速率的时钟频率下运行。  此外,该器件还会在这个最小时钟频率到最大时钟频率下进行特征参数化或测试。   没有有关低于最小时钟频率的设备操作的信息。  此致,Mark  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    感谢您的回答! 我会尝试一下,然后回来告诉你结果。 :)