线程中讨论的其他部件: ADS124S08, ADS124S08EVM, MSP430F5529, ADS1178, ADS8688, REF5025, REF5050
我们使用PT100在4线配置中使用Rbios电阻器进行温度测量,以创建外部电压参考。
我们注意到,如果电线断开,特别是连接到ADC输入的两根电线,则测量值在预期范围内,因此我们无法将其与正常测量区分开来并检测到故障。
我们一直在考虑切换到3线配置,以改善故障器件检测,但我们仍将有一根导线连接到ADC输入,无法检测到该故障。
在3线配置中,如果2根输入导线(也用于注入电流)中的任何一根断开,将导致外部参考电压减半。
理论上,我们可以使用外部电压参考监视器来检测/测量值,并检测它是否变为预期值的一半。
对这种方法产生怀疑的是ADS1248数据表(SBAS426H)第9.3 12节-“启用系统监视器时,模拟输入断开连接”中的以下陈述
不清楚IDAC是否也将从针脚断开,因此没有电流流经PT100,Rbios电阻器上也不存在参考电压。 在这种情况下,外部电压参考监视器不会测量任何内容。
我们目前不能测试这种情况,因为我们还没有设置。 因此我们必须依赖现有的书面信息。
欢迎提出任何意见,建议和建议。