This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8822:AGND引脚连接

Guru**** 2564100 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602260/dac8822-agnd-pin-connection

部件号:DAC8822

大家好,

连接到AGND针脚的位置,  

1)直接连接到数字GND或如何将此引脚连接到板的数字GND。

2)我们是否需要AGND和数字GND之间的任何二极管

此致,

Prasanna G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prasanna,

    如果有DGND和AGND或AGND,则应通过接地面将它们连接到负载接地。 避免两个接地之间的任何阻抗。

    此致,
    Uttam Sahu
    应用工程师,精密DAC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Uttam:

    请详细说明'kelvin connections'。

    此致,

    Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Uttam:

    请告诉我DAC8822的布局指南。

    此致,
    Prasanna G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prasanna,

    有关接地技术,请参阅以下接地信息:

    e2e.ti.com/.../grounding-principles

    我们没有DAC8822的布局指南。 很抱歉。

    此致,
    Uttam