This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DX370EVM未显示在HSDC Pro v 4.70 中

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC16DX370EVM, ADC16DX370

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600617/adc16dx370evm-not-showing-up-in-hsdc-pro-v4-70

主题中讨论的其他部件:ADC16DX370EVMADC16DX370

Josh,

我遇到了同样的问题。  ADC16DX370EVM在HSDC Pro v 4.70 中未显示为ADC的菜单选项。  我绝对确保ADC16DX370EVM配置GUI已正确安装,并且两个软件包都安装在默认位置。  我的下一步是什么?

谢谢!

Craig Swanson

佐治亚理工研究所

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Craig
    您使用的是哪种TSW14Jxx捕获板?
    是否先打开TSW14Jxx主板的电源并将其连接到计算机?
    然后启动HSDC Pro。 电路板应由HSDC Pro识别并从电路板选择对话框中选择。 完成后,连接的板将列在HSDC Pro GUI显示屏的底部中央。
    连接ADC16DX370EVM兼容TSW14JXx板后,ADC16DX370_LMF_xxx选项应显示在HSDC Pro下拉列表中。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,
    我没有使用TSW14Jxx。 我正在使用Xilinx KCU105 Kintex UltraScale开发板。
    Craig
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Craig

    ADC16DX370未显示在下拉列表中,因为在以下文件夹位置没有该主板的.ini文件。

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\KCU105 Details\ADC文件

    我正在与一位同事核实,看看我们是否有一个KCU105主板的已验证.ini文件。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Craig

    很抱歉耽误你的时间。

    最后,我们将资源集中起来生成一个.ini文件,以支持带有KCU105的ADC16DX370EVM。

    ADC EVM支持几种不同的JESD204B链路操作模式。 您是否考虑了特定的操作模式?

    我们的首选项是从ADC16DX370EVM启动时使用的默认模式开始(LMF = 222,高速数据转换器Pro设置为“ADC16DX370_LMF_222”)。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Craig:

    请在此处找到KCU105 .ini文件(LMF 421)和说明(Power Point)。

    e2e.ti.com/.../ADC16DX370-_2800_LMF_5F00_421_2900_-using-the-KCU105.pptx</s>2900

    e2e.ti.com/.../ADC16DX370_5F00_LMF_5F00_421.ini

    当前正在调试LMF 222模式。

    此致,