This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304M05:关于AMC1304M05和模拟开关

Guru**** 2534920 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1304M05, MPC507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605149/amc1304m05-about-amc1304m05-and-analog-switch

部件号:AMC1304M05
主题中讨论的其他部件:MPC507

在交流电流传感器之后,ACM1304之前 , 如何添加8通道8:2模拟开关电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路,对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    C27必须参考GND_USH1。 除此之外,我没有发现电路有任何问题。 您打算多久切换一次MUX?您使用什么来解码AMC1304输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      使用STM32F101C8T6,切换到每秒一条实时线路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以在采样电阻器两端的模拟开关上添加1M电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    是的,您可以添加电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:AMC1304M05

    工具/软件:Code Composer Studio

    AMC1304和MPC507AU GND如何连接? 此图是否显示此信息?           GND_USH和GND_USH1能否链接在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AMC1304和MPC507AU GND如何连接? 此图是否显示此信息?           GND_USH和GND_USH1能否链接在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    从您的原理图中我可以看出,连接到AMC1304的电源轨是+5V_USH,它是T1输出侧的GND_USH。 GND_USH1网络似乎只连接到AMC1304的AGND针脚,附近的盖子,U7和FB4。 您需要将该接地线重新连接到GND_USH,以确保调制器获得正确的电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Tom Hendrick

     

     

    前端输入 交流电源和GND_USH1已连接,是否无法连接? 如果与现场的连接只是 一个单相被控制,则不能同时控制三相连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉Wayne,但我不理解这个问题,或者可能我错过了一些东西。  

    您正在创建一个+5V_USH至T1,为AMC1304和MPC507供电-但是,该+5V_USH的返回值为GND_USH,而AMC和MPC的返回值为GND_USH1。  如果接地未连接到电源,实际电源电压将是多少?