主题中讨论的其他部件: TINA-TI
在直流输入条件下,ADS5474是否具有规格性能数据?
顺便说一下,我认为ADS5474可以使用1kHz方波输入(50 % 占空比),是否正确?
此致,
Satoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
只要直流耦合外壳中的模拟输入信号具有正确的共模电压,模拟输入规格仍将适用。 您将负责设置输入信号的正确共模电平,因为在交流耦合的情况下,ADC将输入信号偏置设置为正确的VCM。 在直流耦合的情况下,信号驱动器需要是差分的,并且具有正确的偏置。 如果您正在查看EVM,默认EVM配置是通过变压器或平衡变压器将单端模拟输入转换为差动,而所使用的磁性将对其带宽有较低的限制。 您将无法通过磁性元件传递直流电-必须将它们拆下或跳线以产生差分信号。
对于1kHz 50 % 占空比方波-这仍用于模拟输入,对吗? 不是时钟? 只要模拟输入是真正平衡的差分且处于正确的共模模式,它就不会考虑波形的含义。
此致,
Richard P.
您好,
我们在DC附近没有特征参数数据。 数据表中的内容就是我们拥有的内容。 数据转换器需要一个完全平衡的对称差分输入信号,但我们 用于高速ADC的实验室测试设备是单端的。 因此必须有一个单端差分转换,通常使用的平衡变压器或变压器的带宽限制较低。 对于接近DC的直流耦合输入,需要使用不同的单端到差动方法,例如放大器电路,然后数据将代表放大器+数据转换器性能,而不是数据转换器的性能。
此致,
Richard P.
您好,
我们可以获得仿真的最佳信息是数据表中的图34,即模拟输入等效电路。 这是模拟输入的相当准确的表示,其值代表了bondwire电感,封装和bondpad的寄生电容,以及信号在输入缓冲区之前的电阻偏置至所需VCM (可被视为 相对高阻抗元件)。 我们在其他一些器件上采用了此等效输入电路的值,并将其封装到TINA模型中, 但我不知道已对该设备执行了此操作,而其他设备的TINA型号没有比图中所示的等效输入电路中所知的更多信息。 如图34所示,电路中几乎没有什么会对直流或极低的输入频率产生强烈影响。 在直流电压处,电感应电阻看起来像短路,寄生电容在直流电压处看起来像开路。 如果直流耦合输入电路试图将信号驱动至VCM (与ADC的VCM的信号大不相同),则需要考虑VCM的内部偏置电阻器。 在这种情况下,ADC的内部偏置会对传入模拟信号的VCM发出微弱的“拉”,使其朝向器件所需的VCM。
网站上的IBIS模型不包括模拟输入,因为IBIS通常用于数字信号。 因此,除了IBIS用于数字信号之外,图34是我们用于模拟输入的数据。
此致,
Richard P.
理查德-桑
很抱歉添加,
①I图34所附的TINA-TI设计,是否有改进点?
②About IBIS模型,是否有首次启动的用户手册?
客户将首次使用IBIS模型,由于环境原因,我无法使用IBIS模型。
此致,
Satoshi
您好,
在我看来,您可能会将这三个电压源反向连接,这样蓄电池的+侧接地。 但是,原理图看起来与数据表电路匹配。 我认为您不需要将二极管留在电路中,因为如果输入信号在数据表的绝对最大规格表的范围内,这些二极管通常不会导电任何电流。
我没有IBIS用户手册。 市场上有许多IBIS仿真产品,其中每种产品都应具有自己的软件使用教程。 TI网站上提供的IBIS模型只是IBIS模拟器中使用的器件模型。
此致,
Richard P.