This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9.864万:LVDS数据输出反序列化

Guru**** 2558190 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS96, DS90CR218A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601783/lm98640-lvds-data-output-deserialization

部件号:LM9.864万

您好,

我的数据采集板并行工作。 是否有组件将LM9.864万的LVDS串行数据输出(从80 Mbps到400 Mbps)转换为TTL并行信号?

提前感谢您的回答。

Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Caroline:

    感谢您的提问。 我正在联系支持此产品的应用程序工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Caroline:

    一种解决方案是 SN65LVDS96, 规格页11具有16位LVDS以并行示例。

    此致,

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,但 我的LM9.864万频率范围(5至25 MHz)似乎与SN65LVDS96 (20至68 MHz)不匹配。

    还有其他解决方案吗?

    此致,

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caroline:

    另一种解决方案是DS90CR218A (12至85MHz)。
    AAN-1538提供了如何将LVDS连接至DS90CR218A反串行器的指导
    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    此致,
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Costin:

    DS90CR218A与LM9.864万配合使用似乎很困难,主要是因为时钟的差异和频率。

    我考虑使用WaveVision 5数据采集板,而不是组件。

    我已使用WaveVision 5数据采集板(REV c 2008)。
    WaveVision 5和WaveVision 5.1 之间有何区别?
    您能给我发一份有关该主板的报价吗?

    此致,

    Caroline
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caroline:

    我将找出差异(如果有)并告知您。
    是否需要大量内存?
    您正在评估什么LM9.864万版本? LM9.864万或LM9.864万QML (SPACE)?

    此致,
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Costin:

    我正在使用LM9.864万EVAL客户评估板(LM9.864万EB客户评估板修订版1)。
    LM9.864万是COTS版本,而不是SPACE QML版本。

    我使用WaveVision 5数据采集板(REV c 2008)反序列化数据并读/写配置寄存器。
    此WaveVision 5不再工作,我需要一个新的。 新版本5.1 是否仍可用于LM9.864万EVAL板?

    此致,
    Caroline
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caroline:

    它基本上是一样的,只是微小的变化。 软件与LM9.864万CVAL产品页中的软件相同,您可以在线订购主板。

    此致,
    Costin