线程中讨论的其他部件:ADC14X250EVM, LMK0.4828万, ADC14X250
遵循 ADC14x250EVM用户指南(SLAU625–2015年11月) 时,我无法成功捕获数据,而是获得了timed_out错误。 我观察到D4闪烁,D3熄灭。 我注意到ADC14x250EVM的GUI中有一个按钮“Program LM0.4828万”,并且加载“Configuration 2”,该“Configuration 2”似乎具有TSW14J56 EVM 可能不期望的某些值(例如“NO SYSREF”)(?) 文档可能已过时? 其他人是否对此有过问题? 我是JESD支持的新用户,我正在使用这些平台作为我的发展基础。 非常感谢你们的帮助,谢谢!!