This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:热电偶和RTD信号发送器设计有问题

Guru**** 2868460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS122U04EVM, ADS122U04, ADS1247, ADS124S08EVM, ADS124S08, ADS124S06, ADS1120, ADS1118, ADS1118EVM, MUX36D04, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605905/ads1220-problem-in-thermocouple-and-rtd-signal-transmitter-design

部件号:ADS1220
线程中讨论的其他部件: ADS122U04EVMADS122U04ADS1247ADS124S08EVMADS124S08ADS124S06ADS1120TIDA-0.0018万TIDA-0.0189万ADS1118ADS1118EVMMUX36D04ADS114S08

大家好,

我尝试将ADS1220数据表中第49页和第52页的设计结合起来,使一个模块能够处理2个热电偶或1个RTD的输入。

设计规格如下:

1.单极3.3 电压电源。

2.用于热电偶的内部参考电阻,用于RTD的外部1千欧电阻器。

3. FC-Diff = 51 Hz,FC cm = 1085 Hz

两个热电偶输入为TC1 (Ain0,Ain1),TC2 (Ain2,Ain3)或1 RTD输入。

热电偶输入需要偏置和滤波,在这种情况下,我将在所有输入和偏置电阻上有4个滤波器,问题是将模块用作1个RTD输入时,

偏置电阻器和滤波器将保留在信号路径中,我不确定这会导致什么! 我不想使用模拟开关来避免使设计变得更加复杂和增加一些额外的噪音。

我在考虑使用双极电源将偏置电阻器从设计中取出,然后使用RTD时,只有RC滤波器将保持在电流路径中。 此滤波器是否会严重降低RTD测量值?

我看不到TI使用双极电源的任何参考设计,使用双极电源是否有任何缺点?

最后一点,如果使用的热电偶已接地至机器。带偏置电阻器的单极电源是否正常工作?

此致,

Mahmoud先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mahmoud:

    欢迎参加论坛!  我会做一些假设,如果我错了,你可以纠正我。  您想使用两个TCS或 一个3线RTD,使用相同的电路,而无需跳线或开关。  如果没有一些外部跳线或开关,您会发现这很难实现。  请注意ADS1220数据表第52页上的图77。  注意当前源如何直接连接到RTD。  如果您通过串联电阻驱动电流,您将很快遇到IDAC电源的漂移和合规电压问题,因为连接到电流源输出的输入电阻器中会出现压降。

    根据工作温度范围,您可能还会看到AIN2和AIN3上的泄漏,这可能会降低将TC连接到这些输入时的准确度。

    对于您的RTD,您可能需要考虑使用高侧基准并计算您的导联电阻,然后从测量值中减去。  这在图16中的ADS122U04EVM用户指南中进行了演示。 ADS122U04与ADS1220相似,不同之处在于通信接口是UART,而不是SPI,而且由于移除了低侧开关,AIN3上的漏电也较小。

    对于TC测量,您需要补偿输入连接到PCB的冷接点。  您可以使用ADS1220的内部温度传感器,但在尝试将ADS1220放置在隔离的热区以进行输入时,路由变得非常重要。

    您可能需要了解ADS124S08 (或ADS124S06)。  ADS124S08EVM用户指南还提供了一些如何将各种输入连接到器件的示例连接。  与ADS1220类似的另一个器件是ADS1247。  这些器件的优点是包括了一个VBIAS,用于在AVDD中置量TC以及自偏移校准。

    所有这些器件均可在双极电源下运行,与单极电源相比,无降解。  在所有情况下,您都希望使用线性电源(如LDO)而不是开关电源,以避免产生额外的噪音。  如果必须使用切换台,则应避免切换频率为ADC调制器速率的倍数,然后使用LDO调节至最终电压。

    如果TC已接地至机器,则必须确保TC输出处于ADC输入的工作范围内。  您不能假定机器接地与ADC接地具有相同的电压电位。  对于ADS1220,如果接地电位相同,则需要使用双极电源模式(如果您要使用大于4的增益 ),或者在使用单极电源时使用PGA旁路模式(最大增益为4)。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    感谢您的详细回答。

    请找到显示我所考虑的设计的附件,红线显示RTD信号路径,蓝色显示TC。 让我们假设我将为2个TCS设计一个,为1个RTD设计另一个。

    在RTD设计中,我认为TVS二极管,肖特基二极管和电阻器仍需要保护ADC的输入,以防止布线错误,因此我的设计中只会移除电容器。 这是否会提供错误的准确性? 我正在寻找12-13无噪声位,如果是ADS1220,我可以使用ADS1120,因为我的系统中不需要高分辨率。

    我的飞机将使用内部温度传感器进行冷接点补偿,我将尽可能靠近终端。

    关于接地TC,如果接地电位相同,Rbias是否会将TC输出保持在ADC和PGA的可接受范围内(我使用的是32增益)? 如果没有,除了使用双极电源,是否有其他方法可将其保持在该范围内!

    如果机器接地和ADC接地的潜力不同,如何解决这个问题,我知道这个话题越来越广泛,但是你能给我建议一个解决方案还是推荐一些东西来阅读。

    最后,我曾经从事基于FPGA的数字设计,但我也在尝试获得模拟设计。

     

    此致,

    Mahmoud先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mahmoud:

    让我们先讨论RTD电路。  首先,您需要完成电流路径,因此R7 (参考电阻器)需要连接到AGND。  要限制错误,您需要拆下R11和R12 (TC偏置电阻器),并更改R3和R4的电阻器值。  即使流经R11和R12的电流很小,它们也会增加漂移和泄漏路径。  R3和R4需要较低值的原因是基于IDAC操作合规性的总压降。  IDAC 输出至AVSS的最大压降为AVDD - 0.9V,相当于您电路的2.4V。  您将需要对IDAC输出使用至少500uA设置,这将允许1mA的总电流通过R7产生1.2V参考电压。  您不能使用较低的设置,因为这将无法为最小外部参考电压0.75V提供足够的电流。  最坏的情况下,总压降将是由AIN3提供的IDAC,它将为500uA (R4 + RLEAD1 + RTD1 + 2 (RLEAD3 + R4),并且此压降将超过2.4V。

    我假设2.94k输入电阻器用于限制过压条件的电流,这是输入保护电路的一部分。  我以前对输入保护电路做了一些分析,需要在某个时候写一份应用说明。  原理图中的内容其实很好,但要考虑泄漏的影响。  我在上一篇文章中提到了AIN2和AIN3泄漏的潜在错误。   ADS1220 (ADS1120)数据表中的典型特性图演示了此器件泄漏。  我在输入保护研究中发现,电视 和肖特基二极管的低泄漏设备数量有限。  这些二极管中的许多都可能泄漏到10uA或更高,因此您需要找到低泄漏二极管,它们将在您的电路中工作,以减少泄漏引起的错误量。  您需要计算泄漏引起的误差量,以确定泄漏是否会大于您所需的分辨率。

    对于TC的偏置电阻器,这些电阻器的作用是将共模设置为中AVDD电源,并提供一种简单的方法来检测断路,而无需使用烧坏电流源。  负面影响是流经TC的电流会增加一些自热。  您还需要考虑输入电容器相对于TC连接时间的模拟稳定延迟。

    如果TC接地至ADC的相同接地电位,则对于单极电源,您必须使用PGA旁路模式,该模式将增益限制为4,以保持ADC的正确输入范围。  在这种情况下,使用ADS1220可以提高分辨率。  如果TC和ADC电位不同,则偏置电阻 器将允许ADC输入的正确共模。

    关于TC主题的一般信息,您可以使用您喜爱的搜索引擎。  一些最佳信息来自TC制造商。  TI有一些应用手册,如SBAA134和SBAA189。  您可能还会发现TI设计的TIDA-0.0018万和TIDA-0.0189万有助于显示输入电路和TCS的可能布局。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    我现在将重点介绍TC,我的计划是使用隔离直流-直流转换器为ADC提供单极电源(3.3V),

    我将使用两个偏置电阻器将共模设置为MID AVDD。

    在这种情况下,设计还应与接地和非接地TCS配合使用?

    关于TVS二极管,我发现了一个漏电流低的器件,我打算使用它(PTVS30VP1UP)。

    此致,

    Mahmoud先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mahmoud:

    隔离电源可能不够,因为如果不隔离,数字通信路径也可能会出现问题。  您可能还需要了解ADS122U04,它与 ADS1220非常相似,但具有用于隔离应用的2线UART接口。

    您所讨论的电视二极管似乎是一个合理的选择。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

     

    感谢你的帮助。

     

    实际上,我忘记提到数字通信路径隔离,我将使用隔离器,因此ADC将不会与UC共享相同的电源。

    为了避免ADS1120中的输入电流泄漏,我计划将ADS1118用于2个TC输入, 但是最小的输入范围是+/-256 mV,对于大多数TCS,输入范围不超过+/-128 mV,我不确定在ADC之前添加仪器放大器是否是个好主意?

     

    此致,

    Mahmoud Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mahmoud:

    添加INA仅在增加的噪声/误差会增加轻微增益的好处时才会有所帮助。  您希望达到什么温度分辨率?  您是否正在考虑使用ADS1118的两个INAS?  您也可以使用ADS1120,它在AIN2/AIN3前面有一个缓冲区。  您需要考虑外部噪音(您不想仅仅获得噪音)以及与冷接点测量相关的任何错误。  您可能会发现添加额外的外部组件最终不值得进行此项工作。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    我希望K TC能达到0.5 或0.25 精度,K的电压输出范围约为(–6.5 至+55) mV,K的全温度范围为(-270至+1370)。

    如果我使用的是带有+-256 mV增益设置的ADS1118,我需要获得15位无噪声对话结果才能实现0.5。

    我的计算如下,如果我错了,请更正:

    TC K总电压输出范围61.5 mV

    TC K总温度范围1640

    15位的范围是0-3.2767万

    仅使用ADC输入范围的1/8 <=>512 mV/ADC mV = 61.5 8.3

    因此,ADC对话的使用范围是3.2767万/8=4095。4095。

    所用的ADC≈需要覆盖4095/1640 μ1640 μ A 2.5 的整个温度范围

    关于在ADS1120前面使用缓冲器,这是否可以消除漏电流?

    此致,

    Mahmoud先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mahmoud:

    0.25 C级精度将非常困难,实际上0.5 学位是一个困难的挑战。 您需要考虑所有误差来源,包括偏移,增益,漂移和冷接测量误差。  此外,TC本身也存在准确性错误。  TC错误可能是1.5 deg C或更高。  由于所有这些错误来源,您需要执行某种类型的校准以减少这些错误的影响。

    您可能会发现有几种TI设计非常有用。  一个与ADS1118相关,另一个与ADS1220相关。  ADS1220 TI设计提供了大量有关特定错误来源的信息,以及与校准和未校准错误相关的比较。

    http://www.ti.com/lit/ug/slau509/slau509.pdf

    http://www.ti.com/lit/ug/tidua11a/tidua11a.pdf

    我相信最大的挑战之一将是准确测量冷接点温度。  这在很大程度上取决于TC输入与其他热源的热隔离效果,以及传感器测量冷接点的精确度。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    我使用ADS1118EVM板和外部UC板构建了TC发射器的原型。
    我正在使用NIST 10阶多项式将mV转换为C°,C°转换为mV。 我使用ADS1118内部温度传感器来执行CJC。

    我想询问系统所需的校准,我认为它可以分为两种主要类型:
    1.电路相关校准。
    2. TC相关校准。

    我查看了tidua11a文档(第10页)以了解错误估计,但我无法确定某些值来自何处。
    在随附的屏幕截图中,黄色值是否取自ADS1118数据表? 我尝试查看数据表上的第6页,但似乎不匹配。



    我计划通过切换ADC输入(获取输入的两个读数,一个是正极性,另一个是反极性),然后对两个读数求平均值来取消偏移和漂移。

    您能否建议我在电路中校准还需要什么?

    是否需要单独校准每个生产的电路,或者只需校准一个电路,并且结果应适用于具有相同部件的所有其他电路?

    最后,关于TC校准,它是否仅采用整个温度范围的几个点并调整这些点的输出?

    此致,
    Mahmoud先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mahmoud:

    当您使用与 错误计算相关的ADS1220错误信息时,您需要特别关注ADS1118。  由于设备在参考和PGA方面有所不同,因此信息也会有所不同。  这些设备在位总数方面也有所不同。  ADS1118的许多规范都是以LSB为标准的。

    您可能需要查看数据表中的图形,并从图形中推断值。  如果您查看图2中的总误差图,您会发现主要误差是增益误差。  根据经验,我想说增益误差和冷结温度误差将是您与测量系统相关的主要误差。

    热电偶有两 个主要问题。  一种是与传感器本身相对温度存在大量误差。  温度精度可轻易改变1.5 °C或更高。  第二个问题是热电偶是非线性设备。  校准时,您希望具有稳定的冷接点(或尽可能稳定)和足够的测量值,以重新创建分段式线性校正因子。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

     

    很抱歉,我检查的是ADS1118数据表,而tidua11a是关于不同的IC。

     

    对于2个热电偶输入,我更喜欢使用ADS1120而不是ADS1118,但我担心AIN2和AIN3通道中的漏电。

    我之所以选择ADS1120,是因为它具有更灵活的增益和多路复用,而且将来还可以用于RTD或负载传感器发射器。

     

    我正在尝试计算由ADS1120 Ain2-Ain3输入电流泄漏引起的错误,如果计算错误,您是否可以更正。

     

    如果输入滤波器使用2.94 K电阻器,则输入电压为2 V,温度为85 C

    AIN2上的大约泄漏=-15 nA,AIN3 =-30 nA (ADS1120数据表图15)

    压降为:

                   Vain2 = IR = 15nA * 2.94K = 44.1 UV

                   Vain3 = IR = 30nA * 2.94K = 88.2 UV

     

    LSB (ADS1120)= 2.048 /((2^16)-1)= 31.25 UV

     

    在这种情况下,我在AIN3上丢失3个LSB?

     

    1.我是否需要考虑ADC的输入阻抗? 还是这些计算足够好?

     

    2.是否可以对泄漏电流使用软件校准? 因为ADC中有内部温度传感器,所以我可以使用温度读数来增加或降低泄漏电流造成的压降值?

     

    此致,

    Mahmoud先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mahmoud:

    如果您将TC与上拉电阻器偏置,则在TC输入连接处基本上有一个分流器。  如果可以应用外部短路,则可以计算泄漏所产生的偏移量。  尝试校准时,每个设备的行为将有所不同,泄漏影响是非线性温度过高。  可以使用内部温度传感器来帮助纠正偏移和增益漂移错误(我想尝试,但从未尝试过) 但是,由于存在绝对泄漏以及随电压和温度变化而变化的压差泄漏差异,因此泄漏更为困难。

    根据您最初的计算,使用2.94k的电阻器时,误差很大。  实际的错误代码数将取决于所应用的增益,因为增益直接与ADS1120的满刻度范围相关。

    ADS122U04几乎是一个相同的器件(除了它目前仅作为24位ADC提供),但它具有UART接口而不是SPI。  已拆下低压侧开关,并进行了一些其他泄漏改进。  这可能是更合适的设备。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    ADS122U04略高于预算,略高于我所需的精确度。

    我正在考虑将ADS1120与Mux一起用于其输入,例如MUX36D04(8至2),以便我可以将ADC的CH0和CH1用于所有测量,CH2,3将用作电流源。

    在这种情况下,我可以连接2个TCS和2个RTD,请找到随附的文档,您能否告诉我您对其原则的意见?

    我查看了Mux数据表,它的漏电流非常低,这是好的,但接通电阻可能是一个问题,因为它随输入电压和温度的变化而变化。

    如果我使用此Mux,是否可以在测量中实现0.1 % 精度?

    此致,

    Mahmoud先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mahmoud:

    MUX36D04是良好的低泄漏多路复用器。  它需要至少 +/-5V双极或10V单极电源。  这必须被视为设计成本的一部分。  我认为更好的可能性是使用ADS114S08,它将提供与 外部mux相同的灵活性,而不会出现mux问题。   外部多路复用器和ADS1120的总成本将与ADS114S08相媲美(ADS114S08 很可能会减少,并且不需要外部多路复用器所需的更高电压源)。  与  ADS1120相比,它的漏电率低得多,并且具有更好的增益和偏移规格以及自偏移校准。  您也无需担心外部多路复用器的额外阻力或沉降。

    因此,当您说您希望实现0.1 % 准确性时,您指的究竟是什么?  在温度测量方面,噪音是一个非常大的因素,妨碍了在所测量温度范围内的温度精度。  在总体规格中,ADS114S08将比ADS1120好得多。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    感谢您推荐ADS114S08,它似乎非常适合我的应用。

    我将获得一个开发板来查看并进行一些测试。

    此致,

    Mahmoud先生