This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW30SH84EVM:TSW30SH84EVM LabVIEW库

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611897/tsw30sh84evm-tsw30sh84evm-labview-library

部件号:TSW30SH84EVM

您好,

能否获得TSW30SH84EVM LabView库以便我可以使用自己的自定义GUI? 这将非常有帮助,非常感谢。

期待收到回复,

Joshua Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果可能的话,用一个类似于高速数据转换器专业版中的示例代码的示例代码也会很有帮助。

    谢谢!

    Joshua Johnson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚,

    我们正在研究这一请求。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh:

    是否确实要在LabVIEW中编写设备控制GUI? 还是只想自动化设备GUI控件? 我们确实有一些使用FTDI DLL并避免完全打开LabVIEW GUI的MATLAB和python脚本示例。

    如果您只需要自动化,则使用MATLAB或python,可能会更容易

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ken:

    是的,我希望python和MATLAB脚本的示例听起来非常有用。 最终,我的目标是制定代码,避免使用TI 308x GUI中我们不使用的许多设置,并保存我们使用的设置。 所以我喜欢自动化示例的想法,因为我觉得这听起来像是一种更轻松的方法。 出于好奇,你们在LabVIEW中是否有示例代码?

    谢谢!

    Joshua Johnson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚,

    我们有一个FTDI DLL,可用于FTDI芯片。 但是,这是一个通用DLL,它允许python,MATLAB连接。 我们也有一些关于如何使用此DLL的LabVIEW示例。 但是,我们可能有也可能没有TSW30SH84的完整工作示例。 您需要自己做一些工作。

    我们正在努力将这些信息公布于众,但尚未准备好公开发布。 如果您是我的朋友,我现在可以直接将其发送给您。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken

    听起来很不错,我只是要求您成为朋友,如果您在添加我或通过电子邮件向我发送文件时遇到任何问题,请告诉我。我非常感谢您的帮助。

    Joshua Johnson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ken:

    我上周向您发送了一份朋友请求,希望在某个时候通过电子邮件收到自动化代码,我会非常感谢。

    Joshua Johnson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh,

    我没有收到通知电子邮件,但我已手动接受。 我将通过直接电子邮件回复。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken

    好的,非常感谢,我期待收到这封电子邮件。 如果您愿意,也可以发送电子邮件至我的大学电子邮件:joshj@udel.edu。

    谢谢!
    Josh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ken:

    在本论坛帖子中,我们讨论了几个示例dll和自动化代码,包括TSW30SH84的LabVIEW示例。 您还发送了电子邮件给我MATLAB automation,这很有帮助。 我想知道您是否可以向我发送您在论坛上谈到的LabView示例?
    我曾尝试向您发送电子邮件,但似乎在您的TI电子邮件中遇到一些问题,我的电子邮件是joshj@udel.edu


    谢谢!
    Joshua Johnson