This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4192:TDM到SPDIF转换

Guru**** 2571735 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4192, SRC4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613394/dit4192-tdm-to-spdif-conversion

部件号:DIT4192
主题中讨论的其他部件: SRC4192

DIT4192是否处理TDM输入信号? 我需要从DSP到SPDIF的TDM转换,以便通过TIA/EIA-422-A (RS-422)进行传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hanno:
    遗憾的是,DIT4192不支持TDM格式。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravi:

    感谢您的快速回复! 有什么建议,如何将TDM输入信号转换为SPDIF?

    Ciao
    Hnnno
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hanno:

    遗憾的是,目前我们的产品组合中没有任何东西可以将TDP输入信号转换为SPDIF。 我们将继续更新产品路线图,并希望在不久的将来填补这一产品组合缺口。

    谢谢。

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravi:

    我们的SRC4192能否胜任这项工作? 据我所知,它可以将TDM (8个信道)传输到I2S (2个信道)。 然后DIT4192将I2S转换为SPDIF。 因此,通过设置4个SRC4192和4个DIT4192,我们应该能够将完整的TDM流转换为SPDIF。 你怎么看?

    Ciao
    Hanno
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Hanno:

    这对于将TDM转换为I2S转换肯定是有效的。 根据最初的请求,我的印象是您正在寻找我们产品组合中的集成设备,以便将TDM转换为I2S ...

    事实上,DS上的方框图显示的解决方案与您的注释中所述的解决方案相同...

    此致,
    Ravi