This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411-Q1:电源设计指南

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611031/pga411-q1-the-power-supply-design-guide

部件号:PGA411-Q1

大家好,

 我们是否有PGA411Q1的电源设计指南?

 您能否帮助检查客户需要多少电流(用于整个温度范围)来为其应用提供+5V电源?

VCC / QVCC=VCCSW=VIO=+5V

解析器负载=120欧姆

在4Vrms模式下使用励磁机-升压电源

此致,

尼克·戴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick,

    我将查看此应用程序的典型电源要求,并在几天后回复。

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick,

    对于120欧姆负载和VEXT = 12V,VCC + QVCC电流约为135mA。 为了实现稳健的设计,我建议为VCC,QVCC和VIO使用至少400mA 5V电源。 针对额外电流能力的设计也使启动过程更加平稳。 如果您希望使用更小的5V电源,请确保按照数据表的"电源注意事项"部分中所述,在VIO和VCC之间增加电阻。

    谢谢!

    -Clancy