This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411Q1EVM:当USB电缆连接板和PC时,PGA411Q1非常热

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/606110/pga411q1evm-pga411q1-is-very-hot-when-the-usb-cable-connects-the-board-and-the-pc

部件号:PGA411Q1EVM

大家好, 我最近买了一个PGA411Q1-EVM,遇到了一些问题,需要您的帮助。如下所示:

1、当我第一次为PGA411Q1-EVM通电时,GUI EVM状态一切都很好,但  我无法从示波器的励磁机输出中获得图解。

2、重新给主板加电时,PGA411芯片掉得非常热(这种现象只有在主板和PC连接USB电缆时才会发生)。

 我不明白PGA411Q1芯片是否 已经不能工作了,以及我应该如何确保它工作。以及这是如何发生的,我能发现的唯一原因是我在主板通电之前插上了USB电缆。

请留意您的回复!      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.请仔细检查EVM上的跳线(用户指南的第4页: www.ti.com/.../slau658.pdf )。
    2.主板通电和连接USB电缆的顺序无关紧要。 在打开GUI之前,您需要检查EVM上的D12二极管是否稳定亮起。 如果闪烁,则按下"MCU_RST"按钮,直到D12稳定亮起。
    3.您能否确认电源中的电流消耗了多少? 是否达到电流限制?

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 这是因为我的疏忽造成的。 OSC GND探针直接对OEX短路。