This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411Q1EVM:一些问题

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611647/pga411q1evm-a-few-issues

部件号:PGA411Q1EVM
在“线程”中讨论的其它部件:PGA411-Q1

大家好, 当我学习使用PGA411-Q1 EVM时遇到了一些问题 ,希望得到您的帮助。如下所示:

1、输出引脚ORS无信号

在GUI中,无论 我设置XEXT_AMP 0还是1,ORS引脚始终输出1.8 ; 当我 设置XEXT_AMP 0,时,OEX可以输出正常正弦波。为什么?

2、PGA411如何从贵宾级转换为普通级

在GUI中 ,当我设置SPIDIAG=1时,PGA411进入了诊断程序。当我阅读DEVSTAT7时,我发现该设备从那时起保持尊严状态,它保持尊严状态,除非我设置DIAGEXIT=1。我感到困惑,当设备进入尊严状态并执行数字工作时, 为什么它不切换到正常状态?

3、时钟  

OSC读取EVM ECLKSEL引脚0V,但EVM sch图表显示它具有外部clok电路。我不明白 器件使用的是接地时钟,内部时钟还是外部时钟?

 期待您的回复,谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个问题,设备数据表说,当设备处于诊断状态时,Boost=off,但我发现Boost正常工作;
    通过设置EXTEN=0,LPEN=0,DTL=OFF和Exciter=off,但当我只设置LPEN=0时,我发现Exiter=off。why?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 让我再深入了解一下。 ORS引脚仅在您需要使用外部放大器而不是集成放大器时使用。 如果您需要驱动超过145mA的峰值电流,可以使用此功能。
    2) 设备在首次通电时进入诊断模式,并在完成ABIST/LBIST后切换到正常模式。 之后,如果您手动进入诊断模式,则设备将保持在诊断模式,直到您告诉它退出并返回正常模式。
    3) 该引脚由MCU控制。 在GUI中有一个选项可通过转至"pin configuration (PIN配置)"页面来更改此设置。 我建议使用ECLKSEL = HIGH来使用外部晶体。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的准确和热情  的回答,我正在寻找剩余的2个。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误了我的时间。 对于您的第一个问题,ORS引脚或OEx引脚一次将处于活动状态。 XEXT_AMP在两个选项之间进行选择。 它们不会同时处于活动状态。

    如果您需要其他信息,请告诉我。

    谢谢!

    -Clancy