This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7039-Q1:关于ADS 7039-Q1的数据表表示法

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7039-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611701/ads7039-q1-about-the-data-sheet-notation-of-ads-7039-q1

部件号:ADS7039-Q1

您好,Expert,

关于ADS 7039-Q1,我有两个问题。

本产品的分辨率为10位,采样速率为2 Mbps。

①Timing图

第6页上的图1,但有效位数为8位。
认识到正时图不正确,是否可以这样做?
图34中的图似乎是正确的正时图。
我认为像ADS 7041这样的采样频率差异数据表将会很有帮助。

②Throughput 2MSPS

根据第6页上的[切换特性]计算tcycle时,将产生507 ns≈1.97 MHz,而不会产生吞吐量2MSPS。
计算公式如下所示。 请指出计算中是否有任何错误。
 
10.5 ×tSCLK + Tsu - CSCK = tCONV··①
TCONV+ Tacq =周期时间... ②
 
替换①
10.5 * 35.7 ns + 12 ns = 387 ns
 
替换②
387 ns + 120 ns = 507 ns
 
我猜数据表中描述的Tsu_CSCK或Tacq的值不正确。

最好的,富豪

Noriaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noriaki,

    感谢您的提问,我们将尽快与您联系。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Noriaki

    您对正时图和 周期时间计算的理解 是正确的。 感谢您指出这一点

    请问此设备的最终应用程序是什么。  应用中的ADC采样速率要求是什么

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Abihijeet-san:

    感谢您的回复!!
    我知道这是一个数据表错误。
    如果​​数据表的计算公式或值中存在与周期时间相关的错误,
    请告诉我正确的值。

    最好的,富豪
    Noriaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Abihijeet-san:

    感谢您的支持。
    我的客户希望了解500 ns = 2 Mbps。 但是,在计算数据表时,它是507 ns,它将超过7 ns。

    最好的,富豪
    Noriaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noriaki San

    您对时间图的理解是正确的。 我正在脱机处理此查询。我将通过电子邮件与您联系

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noriaki San

    ADS7039-Q1数据表已更新为正确的时序图。 请访问 www.ti.com

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet