This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363:伪差分模式中的通道信息和计数器信息

Guru**** 2384700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/604830/ads8363-channel-info-and-counter-info-in-the-pseudo-differential-mode

部件号:ADS8363

你(们)好

我阅读了以下应用说明。 在第1节(简介)中,它提到通道信息位仅在全差动操作模式下可用。

http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slaa633/slaa633.pdf

即使启用了配置调整器的CE (4位)和CID (5位),它在伪差分模式下是否不可用(非输出=“0”)?  

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji,

    感谢您的提问。 我们正在对此进行调查,并将很快与您联系。

    此致,

    Art Kay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji:

    此设备的伪差分模式不支持通道信息位作为输出。 为了跟踪数据,您需要在上次转换期间通过SDI线路将ADC/Channel地址写入ADC。 (所有寄存器设置都将应用于下一个RD下降边缘。)

    如果还有其他问题,请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bryan:

    谢谢你。
    请让我谈谈如何通过SDI线路将ADC/channel地址写入ADC。

    我们应该向哪个寄存器写入? 那么我又如何获得这些信息呢?

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bryan:

    您能否继续回答上述问题?

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji:

    首次写入设备时,您正在写入配置寄存器。 因此,要更新通道信息,只需执行一个16位写入操作。 前两位用于通道选择。 请参阅数据表第35页上的配置寄存器位说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan

    感谢您的回复。

    我了解config的地址。 但是,我们如何才能从ADC获取信道信息?

    正如您所提到的,

    >此设备的伪差分模式不支持通道信息位作为输出。  

    我们可以将ADC信道信息写入config (C[1:0]),但不能将信息作为输出读取?

    此致,

    山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在一个帧中,您将写入配置寄存器,发送要转换的通道。 在下一帧中,ADC正在转换选定的通道。 在第三个帧中,您要查找的数据将从SDO计时。 查看数据表第27页上的图31。

    逐帧:
    1.您写入下一个所需的通道进行配置。 (称为通道X。)
    ADC转换您在上一帧中选择的通道。
    SDO写入ADC在前一帧中转换的数据。
    2.您写入下一个所需的通道进行配置。 (称之为Y频道)。
    ADC转换您在上一帧中选择的通道。 (通道X。)
    SDO写入ADC在前一帧中转换的数据。
    3.写入下一个要配置的通道。 (称为通道Z。)
    ADC转换您在上一帧中选择的通道。 (通道Y。)
    SDO写入ADC在前一帧中转换的数据。 (通道X。)

    这有帮助吗?