This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF80EVM:TSW40RF80EVM -配置困难

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/609343/tsw40rf80evm-tsw40rf80evm---configuration-difficulties

部件号:TSW40RF80EVM
主题中讨论的其他部件:DAC38RF80

您好,

我想在双IQ双DAC模式下测试DAC38RF80 (默认状态 支持单IQ双DAC模式)。

在默认模式下,一切都正常工作(包括与高速数据转换器Pro连接)。

当我尝试将其配置为不同的状态时(使用配置文件2T2R_RevC_ConstInput_12xDEC_24xint_2949p12M_5859p2_2IQ_4915p2B.cfg)5859)</s>4915

我无法从DAC输出信号,更不用说使用  高速数据转换器专业版。

标签不更新(插值,采样率等)

您能否提供一个分步指南来将EVM配置为与默认模式不同的模式?

此外,  

如果我想在DAC内的片上PLL输入时使用不同的参考频率,我是否需要
为sysref的数字/模拟延迟定义不同的值,以满足设置和保持规范?

提前感谢!
伙计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    提醒。

    谢谢!
    伙计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伙计,

    很抱歉回复太晚-似乎被放置在错误的论坛中,最近才被移到我们的论坛中。 我们的一位工程师将很快与您联系。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    男:

    因为您可以使用默认模式,这是硬件正常工作的良好迹象。  您似乎在使用一个良好的配置文件来实现双IQ方法。  我附上了一份配置文件的副本,我只是为了以防万一而使用。 加载配置文件时,将启用常量输入,以便以1960 MHz (默认值)输出提示音。  如果没有语气,您可以尝试几种方法。

    • 按下Tune PLL (调谐PLL)以确保内部时钟已锁定
    • 按JESD重置按钮(有时这会修复问题)
    • 检查时钟页面以验证锁定探测器的读数为3,4或5。  否则,PLL未锁定。
    • 如果是这种情况,请检查PLL装饰板。  验证软件允许的最大值为127
    • 如果没有,则可能是软件的旧版本。  TI网站上提供了最新版本

    前面板快速启动值不会随配置文件设置更新。  有时我会手动更新这些参数以匹配配置文件,这样我就不会混淆自己。

    如果您希望DAC PLL的参考频率不同,则无需调整任何延迟。  您必须调整DAC PLL分频器,以便与您选择的频率配合使用。

    ——罗素

    e2e.ti.com/.../2T2R_5F00_RevC_5F00_ConstInput_5F00_12xDec_5F00_24xInt_5F00_2949p12M_5F00_5898p2_5F00_2IQ_5F00_4915p2Gb.cfg</s>5898 4915