This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283EVM:仅限实际输入和放大器输出

Guru**** 2568525 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3283EVM, DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613161/dac3283evm-only-real-input-output

部件号:DAC3283EVM
主题中讨论的其他部件: DAC3283

您好,

我只想为DAC3283EVM使用实际数据。

我不使用混音器,只使用IOUTA-1和IOUT1-2。

IOUTB1和IOUTB2是否为Q信道? 然后我就不需要使用它们了。

如何配置DAC3283EVM?

请告诉我。

巴西,

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

    如果您需要真实数据,此设备将允许您 拥有 一个或两个真实数据通道。 每个DAC都有一个差分输出。 一个通道输出由IOUTTA1和IOUTTA2组成,另一个通道为IOUTB1和IOUTB2。 要获得这些输出,您需要绕过混音器。  如果不需要任何插值,也可以绕过这些块。 不会有I和Q数据,而是存在差异的真实数据。 在EVM上,您可以绕过调制器并将DAC输出路由到两个变压器,以输出单端真实数据。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我试着按照你的指示去做。

    但是,我在实施DAC3283EVM时遇到了问题。

    我只使用DAC3283,不使用CDC6.2005万和TRF3720。  

    因此,我仅使用DAC3283GUI软件控制程序设置DAC3283。

    设置后,我通过示波器测量了通过J3/J4的信号,但输出信号未生成....

    我不知道为什么不生成...

    请告诉我...

    巴西