This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:4-用于生物阻抗测量的电极设置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/612357/afe4300-4---electrode-setup-for-bio-impedance-measurement

部件号:AFE4300

您好,

是否可以使用AFE4300进行生物阻抗测量?

如果有任何参考设计?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hussain

    我将您的职位分配给正确的应用程序工程师,您将很快收到回复。 但是,您应该能够使用AFE4300进行生物阻抗测量,并且客户已经将我们的AFE4300EVM用作参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amy,您好!
    谢谢。
    我阅读了AFE4300EVM原理图,有一个问题

    是否有必要使用INA放大器进行校准和Vsense输入,或者我可以绕过它们,如果绕过,则我可以将它们从定制板上移除?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hussain,

    不需要INA放大器,您可以从自定义设计中删除。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prabin

    您能否查看原理图,我还有一个问题

    如何提高Iout引脚上的输出电流?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hussain,

    以下是评论;
    1)时钟未提供给AFE。
    2)复位引脚应连接到控制器的GPIO,并且在操作过程中应保持高电平。
    3)甚至VLDO也需要470nF电容至GND
    4)尝试为校准路径和IOUT/VSENSE路径创建对称电路路径。 这包括保留ESD二极管,系列保护罩等

    无法增加IOUT引脚上的电流。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prabin

    谢谢。

    我在参考设计中看到连接到IOUT引脚和RN-RP引脚的10M电阻器,我应该添加它们还是不需要它们?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hussain,

    测量电容器时需要这些电容器。 在这种情况下,10M将完成激励放大器的直流反馈。

    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hussain,

    我正在关闭线程,假设您的查询已解决。

    此致,
    Prabin