This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:如何更改DCLKOUT12输出频率?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3484, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/602984/lmk04828-how-can-the-dclkout12-output-frequency-be-changed

部件号:LMK0.4828万
主题中讨论的其他部件: DAC3484TICSPRO-SW

团队成员,您好!

我正在支持使用 LMK0.4828万的应用程序, 您能否分享如何更改LMK0.4828万 DCLKOUT12输出频率?  是否有描述此情况的文档?

目前,DCLKOUT12设置为122.88 MHz, 而DCLKOUT (0,8,9,10,11) 输出设置为153.6 MHz,目的是保持所有其它DCLKOUT输出DCLKOUT (0,8,9,10,11)频率仍应保持153.6 MHz。

 为了参考,DCLKOUT12时钟进入DAC3484的输入时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一些附加信息:CLKin0是153.6 MHz;OSCin时钟是122.88 MHz;CLKIN_SEL[1:0]=00;CLKIN_SEL_MODE=001
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您询问的是有关更改DAC3484 EVM软件的频率的问题? 我不太确定他们的接口是如何工作的,但你可以更改驻留在寄存器0x130[4:0]中的DCLKout12的分隔符。 假设在LMK0.4828万上使用VCO0并锁定到2457.6 MHz,则122.88 MHz的分频器将被编程为20。 要从2457.6 获得153.6 MHz,您需要将分频器更改为16。 如果您还需要更改VCO频率,则需要重新编程PLL R和PLL N分频器。

    您可以考虑参考LMK0.4828万数据表(SNAS605),或尝试下载包含LMK0.4828万配置文件的TIC Pro软件(TICSPRO-SW),并允许您生成编程配置。

    您也可以考虑向DAC组发布信息,因为他们可能能够更好地帮助使用他们的软件,也许有一些内置界面可以进行此更改?

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    感谢您的回复和解释!

    当前的LMK0.4828万设置:

    DCLKout2寄存器0x108 = 0x01;除法器值为1; DCLKout2频率为2457.6 MHz。

    DCLKout12寄存器0x130 = 0x05;除法器值为5; DCLKout12频率为491.52 MHz。

    此DCLKout12时钟是DAC3484 DACCLK输入。

    在DAC3484中,DATACLK输入为122.88 MHz。

    我需要将DAC3484 DATACLK 从122.88 MHz更改为153.6 MHz。

    这是否意味着,如果我将DAC DATACLK从122.88 MHz更改为153.6 MHz,我还必须通过将LMK寄存器0x130中的分频从0x05更改为0x04,将DAC3484 DACCLK从491.52 MHz更改为614.4 MHz?  

    我不知道如何向发援会集团重新提出同一问题。

    请您也帮我解决这个问题吗?

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike,

    正确。 您需要将DACCLK更改为614.4MHz。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您的回答!

    如果更改输入时钟值,是否必须更改任何DAC3484控制寄存器设置?

    谢谢!

    -Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike,

    如果您正在使用NCO,则必须更改此频率寄存器,然后在完成所有更改后执行SIF同步。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    以前,DAC3484输入DAC_CLK速率为491.52 MHz,输入DAC_DATACLK速率为122.88 MHz,并且能够在频谱分析仪上看到DAC3484输出音。

    将DAC3484输入DAC_CLK速率更改为614.4 MHz并将DAC_DATACLK速率更改为153.6 MHz后,我在频谱分析仪上不再能够看到DAC3484输出音。

    要 在频谱分析仪上看到DAC3484输出音,我必须更改哪些DAC3484寄存器设置?

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    有关此案例的更多信息。

    最初使用DAC_DATACLK速率时为122.88 MHz而DAC_CLK为491.52 MHz,插值设置为8x

    我需要为DAC_DATACLK速率设置什么内插值是153.6 MHz而DAC_CLK是614.4 MHz

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:  

    DAC3484配置存在一些差异。

    正如我之前在旧配置中提到的那样,DAC输入数据速率为245.76 MSPSDATA_CLK为122.88 MHzDAC_CLK为491.52 MHz

    Interpolation (插值)设置为8x

    寄存器Config0位11:8设置为0100。

    使用此配置,我可以通过频谱分析器看到DAC输出音。

    同时,在85页的表63中的TI DAC3484用户指南中,我可以看到如果输入采样速率为245.76 MSPS,则不能进行插值8X

    该表是否不准确?

    接下来,如果我将DAC输入数据速率更改为307.6 MSPS,将DATA_CLK更改为153.6 MHz,将DAC_CLK更改为614.4 MHz,我必须在寄存器Config0中设置什么插值?

    同样,在第88页的表65中,不能使用内插8x

    对于这些新设置,我尝试了插值2X,4X,8X,16X,但仍然看不到任何DAC输出音。

    谢谢!

     -Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    请在高速数据转换器表格中重新发布。

    73岁
    Timothy