This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:波形发生器同步

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605884/pga970-waveform-generator-synchronization

部件号:PGA970

您好,

 在具有多个PGA970的系统中,是否有方法将设备生成的波形与传感器同步,以避免任何干扰?

或者,一个设备是否可以用作主设备并用于生成多个传感器的波形,而其他设备只能用作“接收器”?

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Umberto:

    由于PGA970器件集成了一个可编程MCU,因此可以编写一个软件例程,其中GPIO端口可用于同步所有波形发生器。 在主/从配置中,主设备可以切换GPIO (输出)的状态,而所有其他PGA970设备可以检测到此更改(GPIO输入),并相应地在软件中重置波形发生器,使所有设备同步。

    另一种更简单的方法是,只需将主设备的PI针脚连接到系统中所有设备的PE针脚。 这样,系统中只有一个波形发生器。 但是,在这种情况下,从属设备将无法使用相位检测功能。

    此致,

    维克托。