This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:SPI接口配置

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613589/afe4300-spi-interface-configuration

部件号:AFE4300

大家好,支持!  

我使用STM32L4微控制器和AFE4300传感器,使用SPI。  

SPI波特率为20 MBit/s  

我要求SPI配置模式?  

IE:CPHA (0或1)和 CPOL (0或1)  

此致。  

Ghada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加达

    您是否查看过我们的产品文件夹中的示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy Schnoor,您好!

    感谢您的回复,

    我没有代码示例。
    你能把它寄给我吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加达

    正如我所说,它可以在"工具和软件"下的产品文件夹中找到。

    www.ti.com/product/AFE4300/toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    在“工具和软件”(www.ti.com/product/AFE4300/toolssoftware)下的产品文件夹中,我只找到 了AFE4300EVMPDKFWSRC-1.0 -windows-installer工具,  

    找不到SPI接口配置。  

    我错过了什么吗?  

    感谢你的帮助。

    Ghada。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加达

    该工具用于下载软件。 单击可执行文件并按照提示进行操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    很抱歉我的回复太迟了。  

    使用AFE4300设备GUI,我只能修改AFE4300寄存器。  

    但我要求使用SPI配置。  

    IE: CPHA 和 CPOL 配置。数据表中未说明这一点。  

    在哪里可以找到这些信息?  

    感谢您的帮助!  

    Ghada。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ghada,

    答案就在这里。

    CPOL =0:SCLK的空闲状态为低。
    CPHA = 1:数据在上升沿上发生变化,在下降沿上采样。

    此致,
    Prabin