This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9.8519万:LM9.8519万连接和输出格式

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/606495/lm98519-lm98519-connection-and-output-format

部件号:LM9.8519万

大家好

您是否介意询问LM9.8519万?

我们可以理解输出级别是数据库。
此设备输出哪种格式?
或者,如果您有参考设计,能否告知我们?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka,

    我将您的帖子移至正确的论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    LM9.8519万以并行格式输出数据,每个R/G/B块10位宽,总宽度为30位(3x10位)。 输出数据引脚为:DB0-DB9;DR0-DR9;DG0-DG9
    每个R/G/B块有2个输入,LM9.8519万可以配置为两个输入通道(6通道模式)或一个输入通道(3通道模式)。
    ADC输出数据与MCLK同步,ADC采样速率为两个通道(CH1后跟CH2)或每像素持续时间仅为一个通道
    这是每个像素MCLK与数据输出= Tlat + Tod之间的延迟,数据表第9页具有适用于所有配置的Tlat和Tod规格。
    图4-6显示了不同配置的像素,MCLK和输出数据之间的计时关系。

    此致,
    Costin