This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要为LM9.8519万提供TI处理器解决方案

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/606468/need-to-provide-ti-processor-solution-for-lm98519

在“线程:LM9.8519万”中讨论的其它部件

TI专家,您好!

我正在寻找连接LM9.8519万的TI处理器。 请提供您的建议。

如果你有任何问题,请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kaka:

    我将联系支持此设备的应用工程师,他将很快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    感谢您的回复。
    我正在等待您的善意反馈。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaka,

    为了更好地提供帮助,最终应用程序的要求是什么?

    谢谢!
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Constin:

    最终应用程序为Change machine (更改机器)。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaka,

    我正在调查哪种特定的TI处理器可以与LM9.8519万配合使用,这是由于7月4日的假期而出现的一小段延迟,我的目标是尽快找出最适合您应用的处理器。
    BTW是否存在任何系统功耗限制?

    感谢您的耐心等待,
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Costion,

    感谢您的回复。
    我知道你们的团队在独立日之前有一个假期。 我正在等待您的善意反馈。

    此外,我没有听到客户关于功耗限制的消息。 但如果可能,您会根据低功耗系统或高性能系统等为客户系统提供一些建议吗?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您是否对此主题有任何更新?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    还没有最终答案。 没有任何TI Sitara处理器可以接受没有外部FPGA的30位宽总线。

    我很快就会发现其他TI处理器是否可以完成这项工作。

    感谢您的耐心等待, 我会尽快回复您。  

    此致,

    Costin