This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7841-Q1:DCLK要求

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7818
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613215/ads7841-q1-requirement-for-dclk

部件号:ADS7841-Q1
在“线程:ADS7818”中讨论的其它部件

你(们)好

从表VII中可以看到数据表显示DCLK高/低时间为150ns (min)

DCLK是否有任何其他约束? (例如占空比)

1.您是否有最长DCLK 高/低时间?

2.是否能够在150毫秒高时间和1秒低时间应用DCLK?

3.是否有最低DCLK速率(最慢速率)的规格?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NA,

    我们正在调查您的请求,并将很快回复您。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    >>> DCLK是否存在其他约束? (例如占空比)
    虽然没有关于占空比的规格,但通常也指定了占空比介于40 60 % 之间的类似设备。

    >>> 1. 您是否有DCLK高/低时间的最长时间?
    数据表未指定DCLK高/低时间的最大值。 在数据表的图8中,显示了调整DCLK频率以匹配转换率与保持最大可能时钟频率(fclk =2MHz)并减少每秒转换次数的效果。 通过保持最大可能的时钟频率,可以显著节省电源(假设自动断电模式处于活动状态)。 您是否知道最低转化率(fsample-min)应用需要什么? 如果您想使用采样率来缩放时钟,请使用数据表中显示的此指导原则(fclk = 16 x fsample)。

    >>> 2. 它是否能够在150毫秒高时间和1秒低时间应用DCLK?

    虽然没有关于占空比的规格,但通常也指定了占空比介于40 60 % 之间的类似设备。 将占空比保持在可接受的范围内是很好的。

    >>> 3. 是否有最低DCLK速率(最慢速率)的规格?
    与上面的答复1相同。

    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishi

    感谢您的回复。

    您能否告诉我们以下问题?

    - fclk是否代表DCLK?

    >您是否知道应用程序的最低转化率(fsample-min)是多少?
    是的。 我想知道最慢的DCLK时间。

    例如 ,ads7818的时钟周期定义为125nsec到5000nsec。

    我想以同样的方式了解ads7841Q1的信息。


    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    >>> fclk代表DCLK吗?
    fclk表示DCLK的频率

    >>>您是否知道最低转化率(fsample-min)的应用需求?
    >>是的。 我想知道最慢的DCLK时间。
    我将在内部检查是否有任何其他可用信息。 数据表使用公式fclk = fsample x 16来确定要使用的DCLK频率。 仅当您要使用转换率调整时钟频率时,才使用此指导。 否则,正如我之前所说,当fclk =2MHz时,您可以获得最佳的节能效果

    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishi

    感谢您的合作。
    我将等待结果。

    至于采样频率,我认识到Fsample可以使用独立于DCLK的CS进行控制。
    (这就是为什么可以获得fclk=2MHz的图,如图8。

    我的理解是否正确?

    图8的特性是否适用于VCC=Vref=5V?


    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    >>>至于采样频率,我知道Fsample可以通过独立于DCLK的CS进行控制。
    (这就是为什么可以获得fclk=2MHz的图,如图8。
    我的理解是否正确?

    是的,您的理解是正确的。

    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishi

    感谢您的回复。



    抱歉,我添加了以下问题。 这怎么样? 您有信息吗?
    >图8的特性是否适用于VCC=Vref=5V?

    我也期待了解有关最慢DCLK的更多信息。


    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    图8特性适用于VCC = 2.7V和VREF = 2.5V
    我仍在检查最慢的DCLK。 请多给我几天时间。
    谢谢!
    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我看到数据表使用最小采样率12.5kHz (fsample = 12.5kHz)来指定静态电流(第4页,第5页)。 使用公式fclk = 16 x fsample,则转换为200kHz的fclk。 这意味着最慢的DCLK周期为5000ns。
    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishi

    感谢您的回复。

    抱歉,我还不清楚以下内容。

    关于最小采样率,我们将看到fsample = 1KHz是图8中最低的。
    因此,fclk可以使用fclk=16xfsample将其引导为16KHz,并且它可以引导62usec DCLK周期。
    62usec不是最慢的吗?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    >>62usec不是最慢的吗?
    有人。 但我不明白为何当时的1kHz不是用来指定静态电流,而是12.5kHz。 我比较保守。
    谢谢!
    Vishy