This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681EVM-PDK:ADS8681EVM-PDK

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/605994/ads8681evm-pdk-ads8681evm-pdk

部件号:ADS8681EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS8681

嗨,伙计们。 我正在使用ADS8681以每秒100千克采样速率将模拟信号数字化 我的任务是将数字化数据传输到Raspberry Pi 3,在这里进行进一步处理(它应该是自动的(不能在PI内进行复制和粘贴))。 我在传输数据时遇到问题。 我有一些问题可以解决我的问题

1)如何转账?

2)是否有要传输的UART或SPI协议(我找不到)?

3)我是否必须使用任何外部连接器代替PHI板来接收PI中的数据?

我们将感谢您提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sabin,

    ADS8681EVM-PDK包含一个PHI控制器。 PHI控制器将USB转换为SPI。 EVM还具有可安装的软件GUI,使您可以与ADS8681快速通信并验证其性能。 整个EVM是一种快速的即插即用设置,您可以在硬件到达后立即开始交谈。

    对于您的任务,您需要将PHI控制器更换为Raspberry Pi。 EVM具有微距连接器(J2),用于将PHI连接到ADS8681板。 这可能难以连接,因此您可能需要移除连接器和ADS8681之间的电阻器,并在用于通信的电线中进行焊接(R26,R27,R28和R29,请参阅EVM用户指南)。 ADS8681使用SPI通信(有关详细信息,请参见数据表)。

    我希望这能有所帮助。 不要犹豫,去问其他问题。

    艺术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。 我仍然有些混乱。
    1)是否有任何特殊转换器可以连接到"细间距连接器(J2)"并获得插入式引脚输出。 这样我就可以将这些引脚连接到RaspberryPi 3。
    2)我还不知道如何拆除连接器和焊丝之间的电阻器以进行通信? 你能给我更多的细节吗? 我是否必须连接导线来代替这些电阻器并将其视为SPI引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 我们没有用于细间距连接器的简单转换器板。

    2. 附件是可能有帮助的图片。 您必须连接电阻器拆卸点的导线。 这只是连接到SPI接口的一种简单方法,无需焊接到细间距设备或连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Art,

    我想知道没有PHI的单块板是否可以在100kHz作为SPI通信的从属设备运行。 我们似乎遇到了与以前相同的问题。 Raspberry PI将成为SPI通信的主控,其时钟速度不够快。
    1) ADC是否具有我们可以使用的内置时钟?
    2)我认为,如果没有PHI部件,它只能是正常的ADC。 这是真的吗?
    3)或者,是否有方法可以在不使用仅在Windows 7上运行的软件GUI的情况下使用PHI?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sabin,

    1. 此设备使用内部转换时钟来设置转换计时。 外部SPI通信线路严格用于通信,不会影响转换。
    2. 没有最低SCLK速率;100kHz将正常。
    3. 您不能将PHI与所提供的GUI以外的任何软件一起使用。 我们正在努力增强软件,以便在其他版本的Windows上运行。
    4. 如果没有PHI,您可以按讨论的方式连接到其他控制器。 保持电线短路并降低通信速率以获得最佳结果。

    此致,