This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8563:双极输出配置

Guru**** 2768745 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8563, ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/609725/dac8563-configuration-for-bipolar-output

部件号:DAC8563
主题中讨论的其他部件: REF5025ADS8568

您好,  

我有兴趣在我的项目中使用DAC8563。 我希望能为2.5 DAC5863的两个输出通道提供+-DACV双极输出,具有+2.5V外部参考电压。 尽管双极输出配置已在数据表中说明,但对我来说,解释仍不清楚。 根据我从数据表中了解的情况,应实施以下配置:

但我并不完全确定这是否正确(或者我会想出一个更容易的答案)。

此外,如果DAC8563有任何C/C++代码,请帮助我获取该代码吗?

提前感谢!

Handenur Caliskan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Handenur:

    欢迎使用E2E,感谢您的查询。 在电路中,您正在对两个运算放大器的输出短路。 行不通。 有关单极到双极转换的详细信息,请参阅以下TI设计。

    www.ti.com/.../slau525.pdf

    您还可以查看EVM原理图: www.ti.com/.../sbau183a.pdf

    我们目前没有任何C/C++代码。 但是,SPI代码应该很简单,可以编程。 如果您在编写SPI临时程序时遇到问题,请联系相应的微控制器团队。

    如果您在注册设置等方面有任何问题,请告知我们。我们将为您提供帮助。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Uttam:

    感谢你的帮助。 我根据您提供的设计示例更新了电路,我希望现在可以实现+- 2.5 V输出。 此外,我 希望系统尽可能准确。 根据我感兴趣的信号,我为REF5025添加了大约3.3kHz (R = 0.1K,C = 0.48µF μ s)的低通滤波器。 但是,我不确定筛选后是否需要缓冲区。 那么我该如何决定呢?

    我想在此电路中添加一个微控制器,它至少具有3个SPI +1 SD卡接口和一个16-24位4通道双极输入+-2.5V ADC。 ADS8568对我来说似乎很有趣,但它有8个信道。 您是否有与ADS8568架构类似的4通道版本? µC和ADC在高采样和精确生物医学仪器中使用的其他建议?

    如有任何帮助,我们将不胜感激。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Handenur:

    由于DAC8563的输入阻抗恒定,因此通常不需要缓冲器来驱动其参考引脚。 但是,由于电路中的DAC和运算放大器将从参考源中获取电流。 此外,运算放大器消耗的电流将取决于代码。 然后,参考输出处的10K系列电阻器将具有与代码相关的压降。 因此,最好在过滤器之后使用缓冲区。 请确保缓冲器的偏置电流足够低,可以在10K电阻器上产生任何压降。

    关于ADC选择,您能否单独提出一个问题? ADC团队应该能够更好地回答这个问题?

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam:

    感谢您的回答。

    我还有一个问题,数据表显示输入高逻辑电平的最大电压可以是AVdd,最小电压可以是0.7 (自动)*AVdd。 我想将AVdd设置为+5V,因为我想获得+-5V的模拟输出。 然后,此配置中的逻辑电平的范围为+3.5V至5V。 但是,DAC将连接的微控制器具有3.3V的逻辑高电压电平。 因此,这是不匹配的,实际上,从至少具有+3.5V电压的控制器获取输入是没有意义的。 如何解决此问题?

    如果我将AVdd降低到较低的值(这允许我从微控制器向DAC发送3.3 V信号),我是否能够从DAC获得+5V模拟输出?

    如有任何帮助,
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Handenur:

    您正面临单电源设备非常常见的典型问题。 因此,我们的一些新设备具有单独的IOVDD。

    但是,现在您已选择此设备,有不同的方法可以解决此问题:

    1.最清洁的方法是使用电平转换器将3.3V从UC转换为DAC上的5V。 TI提供了许多用于此目的的小型低成本IC
    2.许多新一代微控制器都具有以漏极开路方式输出的配置。 如果您不打算以非常高的速度操作设备,并且同时电源不是一个大的限制,您可以在SPI引脚上使用高达5V的上拉电压。 使用此选项之前,请确保引脚具有5V容限。 许多设备都有此选项
    3.第三种选择是,当您在输出时使用运算放大器级时,您实际上不需要DAC输出即可达到5V。 您始终可以更改增益设置,使最终输出处于所需的范围内,而不管DAC的AVDD是什么。 您需要将AVDD设置为大约4V至4.5V,以便获得UC SPI信号的VOH的良好容差。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    感谢您的回答。 我可能会选择第三个选项。

    最佳,

    Handenur