This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192-Q1:同轴输入敏感电压

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/612637/dix4192-q1-input-sensitive-voltage-for-coax

部件号:DIX4192-Q1

您好,

根据数据表,有以下规格。

* Vth "差分输入灵敏度"

我相信这是针对差分的规格,但是我想知道我们在使用同轴电缆的情况下如何考虑。

如您所知,此设备具有内部偏压(VDD33/2)。

因此,对于同轴电缆,输入信号如下所示。

在这种情况下,请告诉我哪个想法是正确的?

1. Vth应为200mV (这意味着低电压的阈值为1.55V,高电压的阈值为 1.75V。)

2. Vth应为400mV (这意味着低电压的阈值为1.45V,高电压的阈值为 1.85V。)

如果两种理解都不正确,请更正我。

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Michida-San:

    差分对输入眼图要求差分输入灵敏度。 阈值Vth是从高到低/从低到高(抖动灵敏度)的斜率。

    您能否告诉我们,从整体系统角度来看,您的主要顾虑是什么? 谢谢。

    此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    >差分对输入眼图要求差分输入灵敏度。 阈值Vth是从高到低/从低到高(抖动灵敏度)的斜率。

    是的,我了解本规范在差分信号情况下的含义。

    >您能否告诉我们,从整个系统的角度来看,您主要关心的是什么?

    我希望您确认此设备如何确定单端(同轴Usecase)的阈值。

    您能澄清 关于同轴电缆的想法吗?

    此致,

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    请您将您的反馈意见发送给我吗?

    此致,

    町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravi-san,您好!

    是否有任何反馈?

    此致,