请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA970EVM 其它部件在线程中讨论:PGA970
工具/软件:Starterware
尊敬的TI团队:
目前,我正在使用GUI检查PGA970-EVM,以获取新的应用程序。
在本应用中,我们要将LVDT传感器与PGA970配合使用。
对于此应用,我想生成20kHz的载波信号。
在数据表中,我已阅读了波形发生器DAC采样率
为1MSPS。 如果我使用GUI填充相应的波形,
我发现,产生的正弦信号频率
波形恰好为20.833kHz (1MSPS/12/4)。
我想使用ADC1对LVDT的次级侧进行采样。
现在我发现的问题是带通滤波器的设置。
对于我的应用,我必须使用20kHz的中心频率。 有一个
载波频率和中心频率之间的差异
833Hz。 最大BPF带宽设置为250Hz。 所以我想如果我
使用此设置时,我的信号位于BPF的侧带。
这是否正确?
我是否可以绕过BPF?
在数据表中,我可以找到14位的LVDT波形发生器DAC分辨率。
如果我的观察结果属实,请问DAC最大代码是什么
Bevor裁剪约为5000位? 我已将此值计算出来
是8191吗?
令人感到气愤
Torsten