This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E06:PGA输出摆幅

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/615564/ads131e06-pga-output-swing

线程中讨论的其他部件:ADS131E06PGA增益设置为1且INxN连接至GND,当INxP低于250mV时,我们将获得非线性ADC读数。 这是预料之中的吗?
当PGA增益设置为1且INxN与VREF/2关联时,当INxP低于25mV时,我们将获得非线性ADC读数。 这是预料之中的吗?
造成这种非线性的原因是什么? 我认为PGA的输出不能一直旋转到地面。
是否有方法在不添加硬件的情况下,通过INxP将线性ADC读数一直接地? 我正在考虑添加电阻器来创建一个求和节点,将0V偏移到100mV,以脱离非线性区域。

ADS131E06充电泵是否为PGA的输出级产生足够的电压,以便它们可以一直旋转到导轨?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,您好!

    您能否提供有关ADS131E06设置的更多详细信息? 也许是一个原理图? 您使用的是什么电压轨?