This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:ADS54J60EVM

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/604148/ads54j60evm-ads54j60evm

部件号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他部件:ADS54J60

您好,

我们正在使用ADS54JXX GUI v.1.7 来配置ADS54J60。

当我打开GUI时,它显示Hardware Connected (已连接硬件),但当我尝试通过更改某些设置来配置设备时,GUI崩溃。

请同时查找图像。

谢谢

阿图尔

Microsemi印度

athuldeep.n@microsemi.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Athuldeep,

    您使用的是哪种类型的PC,运行的是哪种版本的操作系统? 是否可以在运行Windows 7的系统上尝试此操作?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我尝试了Windows 7和Windows 8。 64位。

    谢谢
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Athuldeep,

     在尝试此GUI时,是否运行了任何其他GUI?

    此致,

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    此时不会打开其他GUI。


    谢谢
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Athuldeep,

    我在我的三台笔记本电脑中的一台电脑上看到了此GUI的问题,我们正在调查此问题。 请尝试v1p6,现在可从以下链接下载。

    此致,

    Jim

    txn.box.com/.../mdajx7yj0an5nzsz14zfg4ojs7zs3nz0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jim,

    这真的很有帮助。也感谢您的快速响应。

    此致,

    阿图尔

    athuldeep.n@microsemi.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jim:

    我遇到了同样的问题。
    以上链接现在无法访问。
    请提供v1p6吗?

    此致,

    Kei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kei

    以下是指向更新的安装程序的链接,该安装程序也应解决出现的问题。

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/73/8032.ADS54Jxx-installer-v 1.8 .zip

    请告诉我们这是否解决了问题。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jim:

    感谢您的支持。

    新软件在Windows7 (32/64位)上工作正常。

    此致,

    Kei