This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:如何设置7.5IRE?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600761/tvp5150am1-how-to-setup-7-5ire

部件号:TVP5150AM1

德拉斯,

我们使用AM5150AM1作为视频解码器。

我们要为NTSC-M设置7.5IRE,为PAL/NTSC-J设置0 IRE

我们尝试使用寄存器07h[6]:“基座不存在”来设置IRE选择,但我们发现它是无用的!

无论我们设置了什么07h[6]= 1'b0或1'b1,它似乎总是在0 IRE中。

是否需要启用任何其他寄存器才能应用07h?

您能否给我们一些关于如何设置7.5IRE的建议?

谢谢你。

此致,

Maxli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是好奇...您是否正在尝试解码非标准视频信号?

    TVP通常会检测到正确的视频格式,并自动调整数字输出范围以与源模拟视频格式相对应。

    通常,只有当您有非标准信号时,才需要强制执行基座设置。

    您如何确定基座设置不起作用?

    巴西,

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    我们使用图案生成器ASTRO-VG872C和SMPTE色条作为测试图案来检查黑度。 三个暗条应该是超暗(0 IRE),暗(7.5IRE)和灰色。

    因此,如果我们使用NTSC-M并设置基座(7.5IRE),我们只能在右下角看到两个暗条。

    无论寄存器07h[6]是1还是0,我们总是看到三个条,所以寄存器似乎是无用的。

    您能给我们一些建议吗? 或者如何调试问题?

    谢谢!
    巴西,
    Maxli
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切换基座寄存器时,数字视频数据值是否会更改?

    巴西,
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    我们使用NTSC-M和全黑屏幕来读取YUV422的数字数据值。
    当我们切换基座寄存器时,它们与"19 80 20 80"相同! (0x60切换至0x40,切换至0x60)
    我们还编写基座寄存器,然后读回以检查该值。

    我们把所有的TVP卷饼都倒在你的地方。
    “R”表示保留的,并跳过以读取它。
    =====================================================================================================================
    -: 0 1 2 3 4 5 6. 8 9 a b c D e f
    0:0 15 0 6d 0 0 10 40 0 80 0 80 47 0 A
    10:0 0 0 0 0 25 5F 80 0 0 c 14 0 0 0 r
    20:r r r R 右 R R 0 r R R 99 6d r
    30:0 r r r r r r r r r R r r r r r r r R r r r r r r r
    40:r r r r r r r r r R r r r r r r r R r r r r r r r R
    50:r r r r r r r r r R r r r r r r r R r r r r r r r R
    60:r r r r r r r r r R r r r r r r r R r r r r r r r R
    70:r r r r r r r r r R r r r r r r r R r r r r r r r R
    80:51 50 4 0 2 d df 0 e 28 18 2 81 r r
    90:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    A0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    B0:3a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    C0:8004 r r r r r r r r r R r r r r r r r 右
    d0:r r r r r r r r R r r r r r r r R r r r r r r r R
    E0:r r r r r r r r R r r r r r r r R r r r r r r r R
    F0:r r r r r r r R r r r r r r r R r r r r r r r R
    =====================================================================================================================

    谢谢!

    此致,
    Maxli
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    PAL / NTSC-J也存在相同的问题
    我们还使用全黑屏幕,无论基座寄存器是1还是0,数字值都是"11 80 10 80"。
    因此,似乎TVP会自动检测黑电平,而不会参考基座重定位器设置。

    请帮助我们检查上一封邮件中的TVP寄存器。

    谢谢!

    此致,
    Maxli
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    您有更新吗?

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复延迟。

    我一直在找人帮助澄清此问题,但很遗憾,此设备是NRND (不推荐用于新设计),因此不再提供此类详细的专家知识资源。

    巴西,

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve:

    感谢你的帮助。

    此致,

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    据我所了解,在0x40和0x60之间切换不会改变基座位(位6),而是改变位5。 在0x40和0x60中,基座存在位都设置为1。 要关闭该位,您必须在0x60和0x20之间切换。

    谢谢!

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    谢谢!

    你是对的! 我犯了一个大错误

    基座设置是位6,它应该是掩码0x40,而不是设置0x40。

    我们将寄存器07h设置为0x20以检查NTSC-M的黑色水平,它是可行的。

    此致,

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒的地方 :-)

    有时问题并不像预期的那么复杂,解决方案也很简单!!!

    巴西,
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve和Chris:

    我们将再次检查寄存器设置以查找明显的错误。

    再次感谢您的大力支持!

    问题可以解决!

    此致,

    最大