This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC102S085:DAC102S085 (CIMM/NOPB) VSSOP散热规格

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/612720/dac102s085-dac102s085-cimm-nopb-vssop-thermal-specifications

部件号:DAC102S085

数据表仅列出theta ja。 此部件是否有任何其他热规格?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    感谢您的查询。 我正在与内部团队进行核对。 我收到他们的回复后,会尽快回复您。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    本设备上没有任何特定数据。 但是,我们比较了具有类似封装的设备,它们的R-c-A大约为190 oC/W 由于此设备中的R-J-A为240°C/W,因此我们可以计算出R-J-c约为240 - 190 = 50°C/W

    由于以上仅是基于少数假设的理论计算,因此在热设计中应始终具有足够的余量。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam,

    感谢您的回复!

    Richard Elmquist