This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:关于ADS5294的映射

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/606627/ads5294-about-the-mapping-of-ads5294

部件号:ADS5294

尊敬的,

 我正在阅读ADS5294的“映射”部分。 对于MAP_CH1234,序列为OUTnA和OUTnB;对于MAP_CH5678,序列为OUTnB和OUTnA

 当我使用ADS5294 GUI将OUT6B配置为ChannelIN7时,地址是0x54而不是0x53 (根据数据表,地址应该是0x53)。

 所以我想知道ADS5294的数据表中是否有错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们已收到您的咨询,并将在下周结束时回复您。

    此致,
    奥卢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Olu:
    有什么建议? 我很紧急。 很棒的酒店
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Olu:
    是否有任何更新? 这对我们来说是非常紧迫和重要的。 非常感谢您的大力支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lynn:

    GUI似乎错误地映射了某些LVDS通道5-8输出的寄存器地址。 通常,GUI是根据数据表中的信息设计的。
    如果存在任何冲突,请使用数据表。

    此致,
    奥卢