This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56 EVM,D8 MEM故障状态

Guru**** 2559930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66, ADS54J66EVM, ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/612698/tsw14j56-evm-d8-mem-fail-status

线程中讨论的其他部件:ADS54J66ADS54J66EVMADS54J60EVM

您好,

D8 MEM故障指示灯亮起这意味着内存故障?

D7 MEM成功已关闭。

谢谢!

Kiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kiman:

    您回答正确。 如果LED D8亮起,则表示存在DRAM问题。 (只是要明确一点,您可以连接到HSDC Pro,但在尝试捕获时会发生错误?)

    很遗憾,必须更换主板。 请通过适当的渠道将其返回给TI。 在您退回主板之前,能否提供连接到HSDC Pro时与主板关联的序列号? 谢谢!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    固件下载后,LED 8亮起。

    例如,如果我选择ADS54J66_LMF_4841,然后询问“是否要更新ADC的固件?” 接下来,我按"是"。

    >>要明确一点,您可以连接到HSDC Pro,但在尝试捕获时发生错误?
    是,连接和固件下载正常。

    D4关闭。

    序列号为:
    TSW14J56revD板= T81A3BIM


    谢谢!
    Kiman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Dan。
    我将处理返回此主板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman,

    所有应用程序,但请勿退回主板。 我需要 重新讨论此问题,因为我在初始诊断中似乎不正确。 我将在实验室中复制您的设置,并查看是否获得类似结果。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kiman:

    我能够使用用户指南的快速入门部分获取ADS54J66。 请确保按照所写的步骤操作,以证明硬件工作正常。 另外,请确保ADS54J66电源可以提供1A以上的电流(在加载配置文件后,我的电流会围绕1.3 安培进行消耗)。

    完成所有连接并加载HSDC Pro固件和ADS54J66配置文件( 如快速入门指南所示)后,您的设置应如下图所示。

    输入ADC数据速率并单击"Capture"(捕获)后,您的设置应如下所示。 请注意,ADS54J66上的D3在ADS54J66 GUI中加载第一个配置文件后亮起。

    请注意,D3已熄灭,D4正在闪烁。 HSDC Pro应该有一个类似这样的画面。

    能否告诉我(或屏幕截图) HSDC Pro给您带来了什么错误?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman,

    从您的照片来看,您似乎拥有早期版本的ADS54J66EVM,因为ADC器件被标记为预生产单元。 请将您的地址发送给我们,我们将尽快为您提供更新的EVM。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    去年10月,我们购买了几块ADC/DAC板进行评估,但今年3月我们收到了。
    ADS54J66EVM是评估板之一,我正在尝试使用TSW14J56板进行测试。

    您认为ADC模型存在问题? 不是FPGA/DDR问题(我可以保留退货流程)?

    我们计划开发原型499.680 MHz射频束数字化仪,用于我们的机器诊断(NSLS-II设备)。
    RF输入为499.680 MHz,FS采样频率也为499.680 MHz。

    如果您向我发送了我们对评估表示感谢的最新主板。
    我还订购了ADS54J60EVM评估板(1 Gbps 2通道)用于性能评估。

    送货地址:

    Kiman Ha
    加速器控制组
    地址:Bldg741
    P.O.Box 5000
    Brookhaven National Lab
    纽约州乌普顿1.1973万年

    谢谢!
    Kiman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan和Jim,您好!

    我发现其中一个缺失 是ADC输出数据速率单位 错误。 我没有键入'M' MHz单位。

    校正后,FFT模式看起来正常。

    但代码(振幅)模式 具有偏移,可能未正确解码符号位。

    Jim,请发送ADS54J60EVM生产版本,我想将其与我的预生产ADC板进行比较。

    我对自己的zynq706 FPGA板有一些测试结果,在时间范围有一个问题,我想比较两个ADC板的特性。

    非常感谢您的支持。

    Kiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman,

    我正在发送ADS54J66EVM的生产版,因为您的产品已过期。 您必须自己订购ADS54J60EVM。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    好的,对我来说没问题。 我会在收到新主板时通知您。
    谢谢!
    Kiman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    我收到了新板并使用光束信号进行了确认。

    非常感谢您发送新的主板。

    其中一个问题是信道到信道阶段不相同。

    例如,CH1和CH3是相同的相位,CH2和CH4是相同的相位。

    但CH1和CH2相位差为180度。 此问题来自ADS54J66 EVM板。

    测试条件:

    RF输入499.680 MHz

    ADC FS = 499.680 MHz 与射频输入同步

    ADC内部模式8,它是脉冲模式。

    谢谢!

    Kiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman,

    为了使模拟迹线的路由对称并保持电路板顶部的所有内容,我们交换 了通道 1和 3的P和N信号,这些信号进入ADC。 这就是您看到自己的原因。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    好的,明白了,这就是为什么!

    正如我之前提到的,关于我们的设置:

    RF Fin = 499.680 MHz

    ADC采样 FS = 499.680 MHz

    我们假设FS时钟边缘是RF输入正峰值(我们使用相移来查找峰值)。

     我观察到的内部ADC具有不同的偏移值, 每个通道有两个ADC,采样率为FS/2。

    这种偏移差异来自我们的设置或噪声耦合?

    如果您有任何经验,请建议我。