This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2013-Q1:关于绝对输入电流

Guru**** 2768885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/604027/tsc2013-q1-about-absolute-input-current

部件号:TSC2013-Q1

大家好。

我想知道绝对输入电流。
我在 数据表中找不到此参数。
所以请告诉我,我会撒谎,尽快知道,对不起

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sho-san,

    请说明您测量电流的位置。

    供参考,请参阅第6页上的当前表格。 它根据电源电压,每秒采样数,ADC时钟,i2c速度和所用滤波器设置,总结了不同测试条件下的电源电流数。

    还有图5 - 7提供了不同采样速率和ADC时钟的典型电源电流相对于温度和电源电压的变化。

    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho-san,

    供参考:触摸传感器X/Y输入驱动电流显示在下面(从DS第5页)

    谢谢!

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishi San

    感谢您的支持。

    很抱歉提供了一些信息。

     

    我想知道SNSVDD的绝对输入电流。
    如果您不定义该值,我想知道销毁IC的实际值。

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TSC2013的最大规格为570uA。  有关更多信息,请参阅数据表第6页上的静态电源电流规格和图5至9。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Micheal San

    感谢您的回复。

    如果设备通过电源供电过电压,请告诉我断开模式。
    例如,Vdd is16V

    祝您一切顺利,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    数据表第4页列出了最大额定值。 SNSVDD的最大额定值为5V。 如果此针脚的电压高于5V,则可能会损坏设备。

    Mike