This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB49EVM:ADS42JB49EVM

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB49EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/609742/ads42jb49evm-ads42jb49evm

部件号:ADS42JB49EVM
在“线程: LMK0.4828万”中讨论的其它部件

各位同事:

我们有 ADS42JB49EVM板。 如何使用外部时钟进行测试? 如何连接和配置?

谢谢,此致,

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    您有两个选项:

    1.将外部时钟连接到ADC,并使用此源背面的10MHz参考(假设它是信号发生器),然后将10MHz源连接到EVM的J21。 这将用于使LMK0.4828万输出时钟与所需的ADC时钟源同步。

    2.使用 时钟源的分离器,将一个输出发送到ADC,另一个发送到EVM的J21。 在此模式下,您将在时钟缓冲模式下使用LMK。

    在这两种情况下,您都需要对电路板执行以下操作,以使ADC配置为外部时钟模式:

    1.将C164移至R61。

    2.将C165移至R62。

    告诉我您计划使用什么选项后,我将提供LMK配置文件。 这适用于什么应用程序?

    此致,

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    感谢您的回复!

    应用是实验室8通道信号调节系统。  

    谢谢,此致,

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim,

    这个项目是我的,它可能是富有成果的。 正在等待LMK配置文件。 提前感谢!

    此致,

    Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmitry,

    您仍需要回答以下问题;您希望使用下面显示的哪种模式:

    1.将外部时钟连接到ADC,并使用此源背面的10MHz参考(假设它是信号发生器),然后将10MHz源连接到EVM的J21。 这将用于使 LMK0.4828万 输出时钟与所需的ADC时钟源同步。

    2.使用 时钟源的分离器,将一个输出发送到ADC,另一个发送到EVM的J21。 在此模式下,您将在时钟缓冲模式下使用LMK。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    模式2感兴趣。

    此致,

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    对于第二个选项,移动前面提到的电容器后,您需要提供两个同步时钟源,一个连接到EVM的J21,另一个连接到EVM的J19。 为EVM通电后,按ADC_RESET开关,然后加载附加的配置文件。 您现在已设置为外部时钟模式。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS42JB69_5F00_EVM_5F00_LMF421_5F00_ext_5F00_clk.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    非常感谢!

    最后一个问题。 在主板上找不到J21。 它位于哪里?

    此致,

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    如果您有Rev D板,J21就在振荡器Y2的正下方。 如果您有Rev C板,则此SMA不存在。 您需要使用J14并将SJP3上的0欧姆电阻器移动到针1-2。 此焊接跳线位于  振荡器Y1的左侧。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    故事还没有结束

    我们似乎有一个主板版本C 修订版C和D具有不同的原理图。 关于 下一项声明:  

    *****

    1.将C164移至R61。

    2.将C165移至R62。

    *****

    我们的主板上没有此类部件。 请您检查一下吗?

    谢谢,此致,

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    Rev C板未提供与 LMK的正确时钟连接 ,以允许ADC在外部时钟模式下运行。 这是我们发布Rev D主板的主要原因之一。  使用Rev C板的唯一选项是获得一个振荡器,该振荡器可与内部LMK VCO一起使用,以生成计划发送到ADC的频率。 然后,您必须将ADC外部时钟源与LMK同步。

    此致,

    Jim