请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPL0401A-10-Q1 您好,
我的客户正在使用 TPL0401A-10QDCKRQ1。 但是,当他们通过I2C访问设备时,他们发现设备在发送设备地址10.111万后无法响应ACK信号。 他们已检查设备的最高标记是15N。 以下是原理图和I2C波形;
此设备有什么问题?
谢谢!
John
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的客户正在使用 TPL0401A-10QDCKRQ1。 但是,当他们通过I2C访问设备时,他们发现设备在发送设备地址10.111万后无法响应ACK信号。 他们已检查设备的最高标记是15N。 以下是原理图和I2C波形;
此设备有什么问题?
谢谢!
John