This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:多通道数据速率

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613707/ads1015-multiple-channel-data-rate

部件号:ADS1015

您好,

我很好奇,随着采样通道数量的增加,数据速率会如何降低。 我将连续采样两个模拟输入。 目前,我的假设 是,唯一的选择是单次拍摄每个信道,在两个信道之间切换,每次从一个信道读取, 但是,我还认为,当两个ADS1015s在每个主ADS1015s上处于连续模式时,可以将它们连接到主中继器,作为从属设备之间的交换器。

我希望每通道保持1k S/s的速度。 我想知道通道或从属设备之间的切换时间是多少,因为这将决定采样速度。

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好,John:

    ADS1015的最大采样速率为3.3 kSPS,借助单周期设置功能,器件可以以1.65 kSPS的速度采样两个通道。

    也可以通过I2C将两个ADS1015s连接到主中继器。 这些设备支持I2C高速模式(3.2 Mbit/s),但我想,您可以正常使用该模式。

    要直接与其中一个从属设备通话,ADC将通过ADDR引脚设置固定的I2C地址。  

    此致,

    Florian