This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:关于ADS5294的最小频率限制

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/606630/ads5294-about-the-minimum-frequency-limit-for-ads5294

部件号:ADS5294

您好,

我正在使用ADS5294设计采集板。 在ADS5294的数据表中,ADC输入采样率必须大于10MSPS。

但我只需要8MSPS采样速率。 是否可以将8 MHz振荡器用于ADC时钟输入? 为什么ADS5294具有最小频率限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们已收到您的咨询,并将在下周结束时回复您。

    此致,
    奥卢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    ADS5294数据表中的最低频率要求是由器件中的内部PLL引起的。
    虽然该设备可能在低于10MHz的输入频率下工作,但尚未在这些频率下进行测试,因此我们无法保证其全部功能。

    此致。
    奥卢