This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1251:IF可以控制CLK的级别,以便在某个时间内实现转换

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/606405/ads1251-if-can-control-the-level-of-clk-to-implement-conversion-in-sometime

部件号:ADS1251

各位工程师,

我有一位客户使用CPLD来控制ADS1251以实现数据采集功能。 他遇到 了一个问题,需要在使用中转换。

描述如下:经过一个CLK周期后,保持CLK低电平,直到他想要转换的下一个周期,然后保持CLK高电平。

是否适合这样的控制? 如果没有,我们是否有其他解决方案?  

此致

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jenny:

    我不确定我是否完全了解您的客户正在尝试做什么。 他们是否希望将设备置于低功耗模式,只是偶尔唤醒它以读取数据,然后让它恢复睡眠?

    使用SCLK信号(而不是CLK信号)可以避免这种情况。 CLK信号需要是连续的系统时钟。 我不建议在设备处于活动状态时启动和停止CLK信号。 但是,SCLK可以保持在较高的位置,以便同步转换或将设备置于低功耗模式。 再次将SCLK设置为低将唤醒设备并重新开始转换。

    数据表中的第12页详细介绍了此设备的断电模式。 这是否回答了问题?

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好:
    我真正的问题是,我需要ADC在特殊的时间启动comversion,但在数据表中,我没有找到任何方法来控制ADS1251,而只是按照它的步骤,如drdy,dout period, 我可以随时使用一种方法强制它开始drdy步骤吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:
    现在我想找到一种方法来控制ADS1251以便在特殊时间开始转换,我可以这样做吗?但是在ADS1251的数据表中,我没有找到控制它的方法,只需按照它的步骤操作?我的理解是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ADS1251允许您“同步”(也称为 "重新启动")转换过程。 这可以通过按住SCLK高电平4-20 DRDY段时间来完成(如果按住高电平,设备将进入低功耗模式)。

    图13显示了执行同步的时间要求。 一旦SCLK变低,在/DRDY变低之前就有一个非常确定的时间(t14 +/- 1/CLK):

    为了控制/DRDY何时变低的精确计时,您需要提前设置同步。

    如果您需要捕获特定时间点的输入信号值,则可能需要考虑使用SAR ADC。 ADS1.2151万是 Δ-Σ ADC,它在短时间内对输入信号进行平均,并在一段时间后(由于数字滤波器延迟)提供高分辨率结果。 SAR ADC通常用于需要更严格地将输入信号与特定时间点关联的情况。

    我希望这会有所帮助,
    Chris